This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:TPS61094问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297177/tps61094-tps61094-issues

器件型号:TPS61094

您好

请帮助我解决在使用 TPS61094DSSR 进行开发电路板过程中发现的解决方案问题。

我的设计基于作为 UPS 的 TPS61094D、TPS61094D 存在于 SoM 和直流到直流之间。

我有两个问题:

1.根据您的产品说明书

我的输入应处于高电平、输出至少为100mV、才能开始为超级电容器充电、但我在测量过程中发现、增量应处于最后180-200mV (我当前的负载请求700 -900mA)。

我应该怎么做才能减小输入与输出之间的差值?

2. 在我的输出电流加载期间、700 -900mA 输出端存在过多纹波、请参阅下图上的绿线。

黄色线是 UPS (TPS61094D)的输入电源

蓝色线是超级电容器上的电压。

橙色线是 EN 线- GPIO、用于将 EN 和 MODE 短接至一条线。

Vin = 3.47V、到负载的输出电压为3.33V

问题是:

A.为什么输出上存在如此多的波纹,我怎么能平滑这些波纹?

b.为什么超级电容器充电在170秒后开始、而不是在 EN 处于"高电平"后立即开始?

谢谢!

伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、llya:

    感谢您的联系。

    您能否分享您的原理图?  我要检查配置、如 ICHG VCHG OSEL。 谢谢。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan

    当然、请在 ti.com 上查找附件 e2e.ti.com/.../ATT287035_5F00_Main-Board--SCH-V1.0.pdfe2e.ti.com/.../ATT287035_5F00_Main-Board--V1.0.PcbDoc 文件、

    谢谢!

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、llya:

    感谢您的分享。 让我在工作台上查看一下、然后稍后向您提供反馈。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、llya:

    100mV 不是准确值、阈值有逐芯片变化、100mV 只是一个参考值。  同样、VOUT >置位 VOUT 也不是准确的条件。 条件可能是 VOUT > Setting VOUT + 30mV、举个例子。  

    第二个问题是、我认为充电在170秒之后不会开始、它在您再次切换 EN/MODE 之后开始、当您再次切换时、VOUT 似乎稍高、因此充电开始。

    SUP 电压是否等于0V? 如果是这样、即使将模式设置为自动转换模式、它也会卡在强制旁路模式下、您需要先将模式设置为强制降压、然后设置为自动模式、或保持 SUP 电压高于0.6V、或提供稍高的 VIN 电压。

    如果您有更多问题、敬请告知。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan

    1、为了澄清,充电是按照 Vout 的设置进行的? (OSEL 引脚和接地端之间的电阻器在 Vin 发生故障时用于定义 Vout)。

    对于我的解决方案、我需要 Vin_Device = Vout_TPS6109 =3.3-3.40V

    我将 Vout 设置为3V3。 (Osel、R=4.75kOham)。 我该怎么做才能符合您的要求-"条件可能是 VOUT > Setting VOUT + 30mV、举个例子。"

    2.请说明为什么您的输出是不可预测的? 为什么输出上存在如此多的纹波,我怎么能平滑它们?

    我认为所有的问题都是、输出电压不可检测

    3.注意这个图,看看我们多少次把 EN 和 MODE 设置为"1"来开始给 SUP 充电,为什么会发生?

    谢谢!

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、llya:

    我想、无论输入电压是多少、您都希望将 VOUT 保持在3.3V-3.4V、对吧? 如果是这样、则可以针对您的应用将 OSEL 设置为3.3V。 通过这种方式、当 VIN 丢失时、TPS61094会将 VOUT 升压到3.3V。

    我之前的意思是、BUCK 充电进入条件不是 BOOST 进入条件。

    我发现在您提供的第二个图(在问题3中)中、VOUT 是稳定的、所以不稳定波形可以重新出现吗? 这可能是由测试方法还是电子负载特性引起的?

    由于在不稳定时间期间、器件在强制旁路模式下运行、VOUT 直接与 VIN 连接、因此我们的器件此时不控制 VOUT。 在我们的 EVM 中、我还在相同的条件下进行测试、没有发现任何不稳定行为。

    3.个人认为充电没有在你指的时候开始,充电似乎是在这段时间之前开始,因为我发现 SUP 电压在这段时间之前增加了一点。 您能否测试从 SUP 引脚到超级电容器的充电电流? 这是一个更准确的信号、可以显示充电是否开始。 (如果您没有电流感应探头、则可以测试 SW 波形、它开始开关的时间就是它开始充电的时间)

    此致、

    内森