This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:EDv2处的 BQ4050:BQ4050 SOC 跳转

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294142/bq4050-bq4050-bq4050-soc-jump-at-edv2

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

现在我们有一个项目使用 BQ4050、配置有4个6000mA 串联、最大放电电流为5A、在寄存器中启用了 CEDV 补偿、 但放电 EVD2的末端总会有跳变(7%)、最大值将从11%跳至7%、我们在室温下进行了测试、附在配置参数表中。 请 TI 专家帮助进行分析

e2e.ti.com/.../soc-jump.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享以下内容:

    1-报告自 GPCCEDV  工具(zip 文件)

    用于描述 EDV2跳转的 log 文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-报告自 GPCCEDV  工具(zip 文件)

    e2e.ti.com/.../GPCPackaged1_23002D00_report.zip

    用于描述 EDV2跳转的 log 文件。

    e2e.ti.com/.../TP6073_2D00_5A_3E653575F38DD853_9_25003052_7_2500_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载分布显示放电至2.8V、但最低的查找电压为3250mV。 在该电压水平下、电量监测计将报告 SOC 为0%。 这就是具体做法。  

    您可以尝试进行此更改、但不能保证它能够正常工作、因为您可能会被限制在 OCV 表中。 根据电池制造商数据表、您可以放电的最低电压是多少?

    请进行以下更改:




    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,EDV_CMP=1、EDV0 EDV1 EDV2不是固定的

    2,使用直流负载表测试负载分布。 电池的欠压保护电压为2750mV、但主机器上的截止电压为3250mV。

    3,SMEXT=1、我已经尝试过了、它使跳跃更糟、也低于7%也是跳跃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 -正确。  

    达到最低 OCV 查找电压时、监测计将报告 SOC = 0%。 这个为3250mV。 此时、SOC 报告的值为0%。 CUV 保护是通过打开 DSG FET 来停止任何不必要的放电电流。 保护与 SOC 预测无关。  

    3-您是否尝试过我之前分享的固定 EDV 点的更改?  

    您是否尝试过固定 EDV 电量监测而不是补偿 EDV?  

    如果问题仍然存在、我需要查看完整的 BQStudio 日志文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试固定 EDV 电量监测、而不是补偿 EDV

    EDV_CMP=0、EDV0 EDV1 EDV2设置 相应的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否看到当前设置有任何改进?  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../fixededv.log

    固定 EDV、SOC 也会跳变、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看您的日志文件、FCC 中的跳转导致 SOC 跳转。 请参见下方的。



    似乎 FCC 被高估了。 您是否有充电周期? 我想查看是否发生了有效的充电终止。

    您能提供以下信息吗?  
    1-记录文件、其中包含从空电到满电的完全电荷、然后在同一日志中放电到空电。
    2-最新配置(gg 文件)

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、放电至空 日志

    e2e.ti.com/.../1_2300_.rar

    正在收集完整数据

    2、最新配置

    e2e.ti.com/.../20231201.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中没有 FCC  1#-10-1.36A.log  文件。 这是自上次以来的改进。

    似乎您只需要在 EDV 阈值附近进行一些平滑处理。 蓝色表示真正的 SOC 应该是什么样子。



    尝试这些设置

    设置 配置 CEDV Gauging Configuration 11aa 十六进制 新内容 1022
    电量监测 CEDV 配置 固定 EDV 0 3000 - 新内容 2803
    电量监测 CEDV 配置 固定 EDV 1 3060 - 新内容 3046
    电量监测 CEDV 配置 固定 EDV 2 3100 - 新内容 3226
    设置 配置 CEDV 平滑配置 9 十六进制 新内容 D


    此致、
    何塞·库索