主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
现在我们有一个项目使用 BQ4050、配置有4个6000mA 串联、最大放电电流为5A、在寄存器中启用了 CEDV 补偿、 但放电 EVD2的末端总会有跳变(7%)、最大值将从11%跳至7%、我们在室温下进行了测试、附在配置参数表中。 请 TI 专家帮助进行分析
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1-报告自 GPCCEDV 工具(zip 文件)
e2e.ti.com/.../GPCPackaged1_23002D00_report.zip
用于描述 EDV2跳转的 log 文件。
e2e.ti.com/.../TP6073_2D00_5A_3E653575F38DD853_9_25003052_7_2500_.xlsx
您好!
1 -正确。
达到最低 OCV 查找电压时、监测计将报告 SOC = 0%。 这个为3250mV。 此时、SOC 报告的值为0%。 CUV 保护是通过打开 DSG FET 来停止任何不必要的放电电流。 保护与 SOC 预测无关。
3-您是否尝试过我之前分享的固定 EDV 点的更改?
您是否尝试过固定 EDV 电量监测而不是补偿 EDV?
如果问题仍然存在、我需要查看完整的 BQStudio 日志文件。
此致、
何塞·库索
固定 EDV、SOC 也会跳变、
1、放电至空 日志
正在收集完整数据
2、最新配置
您好!
在数据表中没有 FCC 1#-10-1.36A.log 文件。 这是自上次以来的改进。
似乎您只需要在 EDV 阈值附近进行一些平滑处理。 蓝色表示真正的 SOC 应该是什么样子。 
尝试这些设置
| 设置 | 配置 | CEDV Gauging Configuration | 11aa | 十六进制 | 新内容 | 1022 |
| 电量监测 | CEDV 配置 | 固定 EDV 0 | 3000 | - | 新内容 | 2803 |
| 电量监测 | CEDV 配置 | 固定 EDV 1 | 3060 | - | 新内容 | 3046 |
| 电量监测 | CEDV 配置 | 固定 EDV 2 | 3100 | - | 新内容 | 3226 |
| 设置 | 配置 | CEDV 平滑配置 | 9 | 十六进制 | 新内容 | D |
此致、
何塞·库索