This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:充电电流不会超过1.05A

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296239/bq24192-charging-current-will-not-go-over-1-05-a

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们在我们的项目中使用 bq24192作为单节锂离子 电池的充电器。

I 在 ILIM 引脚的外部电阻器 A (R=180欧姆)处进行设置、以将充电电流设置为约3A。

当我连接具有5V 的外部电源适配器时、使用大约1.1A 的充电电流。 我尝试在编辑字段 ICHG 中将充电电流更改为高于1.1A 的值、但没有成功。 将接受低于1.1A 的任何值、但不接受更高的值。

有人能告诉我我做错了什么吗?

以下是我的设置:

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    仅为了确认您看到的行为、尝试向 ICHG 字段写入大于1.1A 的位值(ICHG = 0b001010)失败。 这是否意味着读回寄存器值会读取之前的值、或者即使寄存器值发生更改、实际充电电流也不会变化?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    在我的第一篇文章,我正在使用一个电池模拟器( Keithley 2281S)和所使用的模型没有涵盖我真正的物理电池。 因此我无法看到更高的电流。

    现在、我使用的是真实的电池、但我面临着类似的问题。 现在、最大值 即使我已经设置了2.048A、充电器提供的电流也约为1.7A。 是的、 如果我更改寄存器中的值、充电电流不会改变。

    另一个问题是 、尽管适配器端口不可用并且 VBAT 低于设置为3.5V 的最小系统电压、但 VSYS 绝不会处于稳压状态。

    电池放电:

    为电池充电:

    这种行为有什么想法吗?

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供额外的背景信息。

    关于放电状态:

    适配器端口不可用

    电池和 SYS 之间的分离只是 Q4电池 FET、因此在没有适配器的情况下、并没有真正的方法来调节 SYS 引脚电压。 因此、在没有适配器的情况下、SYS 电压最高为 BAT 电压减去 Q4 FET 上的压降。 如果您需要更高的电压、可以使用 OTG 升压模式来获得 5V 电压、该电压将出现在 PMID 或 VBUS 上。

    关于充电状态:

    虽然 SYS 上没有负载、它看起来只在4.08V 时出现。 这在我看来表明输入电流受到限制。 我会仔细检查您的输入电流限制设置、输入电压限制、充电时的 VBUS 引脚电压、以及可能为您的输入设置的任何顺从电流限制。  

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我有同样的想法与你,直到我读的数据 ashhet 更准确有关"最小系统电压"。 在引脚说明中、我阅读这篇文章、

    我被迷惑了。 执行正确的操作。 只有当存在 VBUS 并且充电被禁用并且电池电压少于"最小系统电压"时、SYS 电压才被稳压。 否则、引脚 SYS 将具有充电电压。 我选中了这个、我可以确认这个。

    关于充电电流限制、我已经完成了您的建议、但没有成功。 但与此同时,我解决了另一个问题。 我也有问题,在 aprox 后。 在充电电流低于1.7A (例如、新值为1024 mA)的情况下、该值已改回默认值、对于 bq24192、2048 mA。  

    原因是没有"定期复位"。 它被设置为"关闭"。 在 I2C 看门狗计时器限制将被"禁用"的情况下、也适用。

    但现在我想知道在将 bq24192与 bq27531和 bqStudio 一同使用时如何进行这些设置?  

    例如、通过访问 REG05、我无法将位4和5设置为禁用 I2C 看门狗计时器、因为这些位是保留的(见下图)。  

     

    有什么想法可以解决这个问题吗?

    祝你度过一个愉快的周末。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    关于充电电流限制,我完成了您的建议,但没有成功。

    在发生1.7A 充电时、您是否可以共享寄存器值? 如果可能、您还可以 在该状态下共享 VIN 电压或波形。

    遗憾的是、我对 BQ27531不太熟悉、因此我建议针对该特定问题创建一个新的主题。 BQ27531可能会自行处理看门狗、

    此致、

    胡安·奥斯皮纳