This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:TS 计算为负

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298449/bq25672-ts-calaculation-is-negative

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: BQ24610

我读到一篇题为 BQ24610 TS 计算为负的文章。 BQ25672存在相同的问题。 我必须 多次阅读数据表第41页的第8.3.9.5.1节"充电模式下的 JEITA 指南合规性"、以确定如何使用公式2和3计算电阻分压器以连接到 TS 引脚。 我不得不给出,因为它是如此的不明确。 我需要的是数据表规定的值-电池组中有一个103AT NTC 热敏电阻、RT1 = 5.23K、RT2 = 30.1K。 我抓住了一个机会、这会起作用、是的。 问题在于、制作了一个电子表格来计算 RT1和 RT2、但 RT2为负数。 因此、我甚至无法使用数据表中的规格来计算数据表中指定的相同电阻值。

公式2是不是错的? 我已尝试重新排列项、但始终无法达到数据表中指定的30.31K。

我已经阅读过其他帖子、这些帖子暗示可能有一个工具或电子表格来计算这些电阻器。 可以发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    附件是 BQ2579x 系列的电子表格、其中包括 BQ25672。  结果为负数可能意味着您选择的温度范围与充电器阈值百分比不兼容。  使用不同的热敏电阻可以满足温度要求。

    此致、

    Jeffe2e.ti.com/.../3348.BQ2579X_5F00_TS_5F00_Calc.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 BQ2589x 的另一个电子表格。 发现用于计算 RT1和 RT2的公式是错误的。 因此 BQ25672数据表中的问题不正确。 他们缺少 Vref (或 Vregn)。

    您知道我因方程式不正确而在这个部分强调了多长时间吗? 如果您一直使用正确的公式制作电子表格、更新数据表又会怎样? 或者、或许可以在器件的技术文档中指出公式存在错误、如何修复它们?

    您能告诉我103AT 热敏电阻的数据来自哪里吗?

    我的问题现已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    很抱歉、您对此感到困惑。  VREF= VREGN 实际上已取消、您需要的只是%s、但您的正确之处在于我们的数据表在命名或解释上不一致。   

    103AT 数据是其数据表表。  它应该位于电子表格中的其他选项卡上、但该选项卡可能处于隐藏状态。

    此致、

    杰夫