This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754'应用手册(高效4类 PoE 供电设备)中的问题

Guru**** 2508035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294107/tps23754-question-from-tps23754-s-application-note-high-efficiency-class-4-poe-powered-device

器件型号:TPS23754

您好、TI 专家。

一位客户正在查看 TPS23754、并在应用手册(高效4类 PoE 有源器件)中有一个问题。

e2e.ti.com/.../slua593.pdf

查看应用手册(高效4类 PoE 供电设备)中显示的演示板的原理图电容器、陶瓷电容器、1000 pF、2kV、 X7R 10%、1808规格适用于 C5和 C4。

是否有理由使用2kV 作为内部电压?
如果我施加一个低于2kV 的值、是否会出现问题?
如果 C5的(Bob Smith 端接)值发生更改、是否有任何问题?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady Lee:

    感谢您联系我们。

    我会在2至7个工作日内回复您。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    感谢您的耐心等待。  

    是否有理由使用2kV 作为内部电压?

    - 802.3标准 要求所有 PD 和 PSE 为所有外部导体提供隔离。 应包括以太网电缆的 MDI 引线。 满足隔离电压要求。  


    如果我施加一个低于2kV 的值、是否会出现问题?

    -请参考最后一张图片。 3个电气强度测试中至少有一个需要满足。


    如果 C5的(Bob Smith 端接)值发生更改、是否有任何问题?

    Bob-Smith 方法是防止数据电缆上出现驻留/反射波、以降低 CM EMI。 如果存在接地、则可以通过高压电容器将公共 BS 连接接地。 这也对瞬变很有帮助。 我们在这些电容器上看到了不同的电容值。  如果电容值处于相同的水平、则可能对 EMI 或瞬变没有太大影响。

    此致、

    帝昂