This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:LOB 和 LSB 寄存器问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299119/lp5861-lob-and-lsb-register-questions

器件型号:LP5861

您好、

1.如何计算 LOD 和 LSD 的故障报告时间? 4个子周期时间是什么意思?

2.同样在8.3.6中,它指出可通过将 Dev_config2寄存器中的"LOB_REMOVATION"位启用为1来设置删除功能。

但在 Dev_config2寄存器中没有这样的位命名。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton:

    请查看以下评论:

    1. 很抱歉让您困惑、子周期时间的概念来自整个 LP586x 系列。 请参阅下图以了解子周期时间。 对于 LP5861、Scan_line#为1、因此子周期时间等于1个 PWM 周期。 其中可以将 LOD 和 LSD 的故障报告时间计算为4*T_PWM。 如果 PWM 的频率是125KHz、故障报告时间为4*8us=32us。

    2.请参阅 LP586x 的完整寄存器映射

    BR、Jared