This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:TIDA-01352如果输入电压为12V,输出电压为+-100V,50W。

Guru**** 2577155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299039/lm5030-tida-01352-if-input-voltage-is-12v-output-voltage-is--100v-50w

器件型号:LM5030
主题中讨论的其他器件:TIDA-01352

海量专家  

参考设计   

但我需要进行一些超声波应用。

产品规格为输入电压12V,输出电压为+/-100V,50W。  

原始设计适用于24V 输入。

我是否需要更改某些部件或相同部件的参数?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有24V 输入的原始设计不能在不重新设计变压器匝数比的情况下用于12V 输入。 匝数比应在逻辑上增加。 然后、其他参数值会发生相应的变化。

    以下链接具有匹配的设计文件、您可以使用该文件重新设计并更改现有设计。

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp

    www.ti.com/.../LM5030MATHCAD-CALC