This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:如何测量 DCS-Control 的抖动

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297313/tps62827-how-to-measure-jitter-for-dcs-control

器件型号:TPS62827

专家、您好!

我们是否可以知道如何测量 TPS62827上 DCS-Control 的抖动? 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    通常、您会将示波器设置为持久模式并查看 SW 节点。  在上升沿触发、下降沿的宽度将是抖动。

    您是否具有特定设计或需要测量抖动?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请参阅以下三个波形、是否有任何波形正确测量了抖动? 我的问题是迟滞控制、这是非线性控制、它不应在固定频率下工作。 我们为什么要测量单个脉冲、而不是测量两个脉冲? 谢谢!

    1-->

    2-->

    3->

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    以下任一条件都是正确的、具体取决于您想要执行的操作。  为什么要测量抖动?

    第二个和第三个波形更能显示开关频率的变化。  这通常不是抖动的含义。

    如果您尝试测量稳定性、则可以在该器件上测量环路响应。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    对于客户、需要报告。 对我来说、抖动的含义是检查系统稳定性。 第二种方法应该是 DCAP 抖动测量方式、对吧? 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    如果客户要求测量、他们应该能够解释他们想要测量什么。

    测量稳定性的更常用方法是使用负载瞬态和/或波特图。  这两项测试都是对 TPS62827有效的稳定性测试。

    TPS62827不使用 DCAP、但其 DCS-Control 类似。

    克里斯