This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:需要设计审查

Guru**** 2511085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298436/bq769142-need-design-review

器件型号:BQ769142

您好!

需要对附加的设计进行设计审查。

我们正在考虑在本周末为制造厂发布电路板、因此之前的任何帮助都将真正有所帮助。

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../AUX_5F00_BMS_2D00_3.pdf

这是布局文件:

e2e.ti.com/.../AUX_5F00_BMS.PcbDoc

下面是 eBOM:

e2e.ti.com/.../AUX_5F00_BMS_5F00_TOP_5F00_EBOM_5F00_20231128.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 TI E2E 支持论坛

    只是推动看看今天是否有可能获得反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    您的原理图看起来不错、有一些注释:

    • 建议 C45为2.2uF。 不过、1uF 应该没有问题。
    • 我建议将 R5和 R44更改为10Meg。
    • R79和 R80似乎过大。 5K 是一个很好的价值,对于这些。
    • Z21应更小。
    • R2应为20欧姆、以获得更好的精度。
    • 我注意到您有一个注释、询问为什么 C23连接到 GND。 这有助于防止短路等瞬态事件将 VC1推至 GND 以下。

    我们仍在研究您的布局、并将在明天下班之前收到我们的反馈。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我们已查看您的布局、除了一条评论外、看上去一切正常。

    滤波元件应更靠近引脚、放置电阻器可能不重要、但电容器应位于引脚上。

    具体而言、我们看到 VCx 输入的 RC 滤波器和热敏电阻滤波电容器离器件的引脚非常远。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Max。 这篇评论真的很有帮助。

    我非常感谢您的快速周转。