This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:在保护模式下恢复电池

Guru**** 2525640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296718/bq25180-recovering-a-battery-when-in-protect-mode

器件型号:BQ25180

您好!

我们正在我们的系统中使用 BQ25180充电器、该充电器带有一个小型30mA 电池。

我们的电池具有 UVLO 电路、如果电池电压降至2.8V 以下、该电路可从根本上打开 MOSFET。  此时、充电器的电池电压将小于100mV。  要恢复电池、需要对电池施加至少3V (但理想情况下为3.5V)的电压。  当发生这种情况时、电池电压将立即恢复到~3V、如果允许、则继续充电。   

从阅读数据表来看、在设置任何充电(发出斑点)之前、VBAT 似乎需要> VBATSC (1.6V 至2.0V)、这是正确的吗?  即、当 VBAT < VBATSC 时、是否有方法可以施加充电电压?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    为了实现涓流充电、充电器需要检测到任何低于 VBATSC 的电压。 在涓流充电阶段、它将施加大约8 mA 的涓流充电电流。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    "任何电压"。 这个电压是否为0V?

    谢谢
    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ian、

    为了回答您的问题、电压可以是0。 但请注意、内部安全计时器将启动。