This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3430:输出和输出

Guru**** 2523930 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298954/ref3430-outs-and-outf

器件型号:REF3430

在 ref34xx 的应用手册中、我可以看到此图、其中 OUTS 和 OUTF 在电路板上短路。
这是必要的使其工作,还是已经有一个内部连接 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OUT_F 和 OUT_S 没有内部连接。 虽然这些引脚通常会短接、但有一些应用在输出端使用运算放大器或晶体管、其中 OUT_F 和 OUT_S 可能不会短接。 REF3430数据表 10.2.2.2节详细说明了我们通常如何看到这些引脚的使用。

    如果只需要一个输出引脚、则可以考虑 REF3430TIDBVR:

    它具有与 REF3430IDBVR 相同的性能。

    您打算如何在应用中使用 OUT_F 和 OUT_S 引脚?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    感谢您的反馈、我后来发现我的问题在另一个帖子中得到了一定的解答。

    我们计划如何使用它?

    我们计划使用该器件、以避免输出端的 IR 压降、这就是我们应该使用的情况。
    应用手册显示了短距输出、这种做法无法实现将输出和输出作为单独输出的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 为了避免 IR 下降、请将 OUT_F 和 OUT_S 尽可能靠近负载短接。