This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:直流6V 输入

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298684/tps7a45-dc-6v-input

器件型号:TPS7A45

我正在寻找一个・5.5V 1.2A (最大峰值)的 LDO 输出、我想使用 TPS7A4501DCQ。
即使输入/输出电压差为0.5V、是否也存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    0.5V 电压差应该不会出现问题、 TPS7A45 可在差值为0.4V 的满电流下处理。 另一个具有更好压降规格的选项是 TPS7A9201DSKR、它可以处理 Vin-Vout = 0.3V

    此致、

    安德烈斯