This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Learned Pack - AvailableEnergy 奇怪行为

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, EV2400, GPCRB, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190187/bq34z100-g1-learned-pack---availableenergy-strange-behavior

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0BQ34Z100-R2BQSTUDIOEV2400GPCRB、BQ34Z100

您好、 TI 工程师!

我有一些有趣的行为,在 AvailableEnergy ()读与一个学习的包。

一些背景详情:

  • 我在整个配置过程中拥有丰富的经验、 现在已经完成了很多不同的化学物质和包装
  • TI 为我表征了这种化学成分、因为我发过电池、并具有专门为它们制作的 ChemID
  • ChemID 为0x5857
  • 6s2p 电池组
  • 已完成 GPCRA0并拥有已学习的软件包
  • 已完成4个充电/静置-在 RA 表和 QMax 中拨号的放电/静置周期
  • 一切看起来都很好

可用的能量总是以这样的方式结束,通常在结束时急剧下降到零。 这不仅是因为 RemCap 还剩余几 mAh。 我相信你明白了这一点。

SoC 和 RemCap 看起来很好:

你们怎么看?

e2e.ti.com/.../DSG4_5F00_6250mA 日志

e2e.ti.com/.../DSG4_5F00_6250mAh.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我们已经开始在内部讨论如何纠正这个问题、目前这可能是唯一的方法、除非使用监测计中提供的数据推断出来。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    这听起来不错。 我只是为了确保我没有做任何错误的事情。 我想、为了避免出现任何问题、我将鼓励固件团队暂时不要向客户展示此值。 通过查看旧数据、我过去做的大多数设计(如果不是全部)似乎都呈现出这种行为。

    我知道您在大约4个月前说过 R2版本将解决这个问题、但我从未真正深入地对其进行测试、因为在几乎任何常设 SOC 上、如果您 只是短暂地将~í a 100mA 装入电池组,然后停止并等待5分钟。 该团队是否曾弄清楚为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    如果需要、最好根据其他报告的电量监测计数据进行计算。

    我认为单位和比例因数存在一些问题可能与之相关、我们正在研究这些问题、但仍在等待我们的固件/系统团队进行最终版本的发布。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R2 FW 相关的凸点和在显著较低的 SOC 下、在短暂充电后突然跳转到100% SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    这种行为是否 被确认是由于 VCT 导致的、还是未满足这些条件? 我记得您说过、已针对您的配置设置了在充电终止时强制 FCC = RemCap 的位。 这是 RSOC 向上跳跃的最常见原因、没有太多其他原因会迫使这种类型的行为。 电压标准可能设置得过宽、因此始终符合条件、那么任何较小的充电电流都可能导致充电终止。  

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    我仔细选中了。 经证实,自愿咨询和咨询委员会并非如此。

    FC 不断言。 在前面的两个测试日志中、短电荷脉冲会在第一次尝试时将 remcap 提高到~95%。 我也检查了标志、它没有生效。

    收尾电流为典型的100mA、最小收尾电容为25、电芯收尾电压为40mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我再次检查了日志、这似乎与电量监测计使用的电压相关性 DOD0相关、 似乎是 OCV 不佳或化学 ID 没有很好的匹配、因为 DOD0变化很大但电压变化很小。 较小的充电电流使监测计能够基于新的 DOD0运行新的仿真、并开始强制 SOC 达到我们采取的最后一个 OCV 点。 这可能与我们之前讨论的一些关于比例因子的 R2问题有关。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用的 ChemID 与 G1固件相同、跟踪效果也很好。

    此外、这些电池被送到 TI 以生成特定的 ChemID、因此我们应该对其感到满意。

    看起来它没有使用先前的 OCV、而是 在充电电流停止后60秒内花费了新的时间。

    也非常有趣。 ~个月左右,我把 S ã o 100mA 放入包装里,以保持在60%左右。 与往常一样、60秒后、信号跃升到~93%。 我让包坐了一个星期,它确实回到了应有的百分比。 因此、OCV 表显然是正确的。 我只是不知道为什么它在充电后立即充电。

    是的、我认为比例因子可能是一个问题。 我在这里仍无法理解的是、从 G1变为 R2、使用相同的校准值、我得到了一个高于65535mV 的新电池组电压。 解决这个问题的唯一方法是设置 Volt Scale = 6、这样便会显示相应的电池组电压并真正影响电量监测、 或者、我可以将 Voltage Divider 参数设置为原来的六分之一、现在我得到正确的电池组电压和良好的电量监测。

    这似乎从一个 FW 变为下一个:

    G1 --分压器= 1000 * Vmax [mV]/900mV

    R2 -- 分压器= 1000 * Vmax [mV]/900mV /串联电芯数

    不管用哪种方法、从前面看 R2_RemCap.log、我看到的只是 FIRSTDOD 在 Single_Pulse 急剧变化的同时被置位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    FIRSTDOD 应仅指示电量监测计已进入 RELAX 状态(然后在获取 OCV 时清除)。 检查何时发布新固件、似乎已完成并正在验证。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    螺纹凸起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    螺纹凸起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    当此状态发生任何变化时、我将更新该线程。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您在一个月前说过这句话时就明白了。

    这些碰撞都没有直接针对你。 我只是每隔几周做一次、防止论坛锁定该主题。 我之前遇到了一些未解析的问题、然后我需要启动新帖子并引用旧线程。 Get 有点恼人、可以拆分信息并增加混淆。 我不喜欢这样。

    如果你把它们直接看作是对自己的,我很抱歉。 这绝不是我的意图。

    我想向 E2E 的工程师表达我最大的敬意和感激、因为他们经常提供出色的技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    没问题我理解必须打开另一个线程会使跟踪变得更困难。 凸点也会从我们身边打开它、因此我们每次都需要采取措施、这就是我做出响应的原因。

    很抱歉耽误了时间、我们的团队一直在努力解决这个问题、但时间比预期要长得多。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    有助于了解事情在您的终端的工作原理。

    无需为延误道歉。 其中一些事情可能需要时间。 尤其是在推出新固件版本时。

    这是我为期两周的主题学习。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    bq34z100的新固件于上周发布。 Wyatt 可以确认是否是您需要的

    https://www.ti.com/tool/BQ34Z100-DEVICE-FW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R2固件应具有本主题前面讨论的最新修复。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于该线程的原始主题、R2 FW 现在似乎可以按预期运行。 将 SOC 与 AvailableEnergy 叠加起来、看起来像我最初希望的那样:

    关于 RSOC 跳转主题、我正在等待电池包复位至 OCV 读数并冷却。 我将尝试一些充电脉冲、以查看其行为是否正常。 我希望很快就能确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很遗憾地通知大家、SOC 跳变问题仍未解决。

    完全 Dsg、REST、50mA CHG 脉冲3.13A、等待~1分钟、现在为99% SOC:

    如果您需要任何数据或文件、请告诉我、我很乐意提供它们。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    您是否可以共享测试中的.gg 文件和日志文件?

    我再次查看以前的数据、看看我是否可以找到任何错误、从我可以看出的情况来看、监测计好像在获取 OCV 并将其与 SOC 相关联、因为 DOD0在发生跳变时立即更新、这就是我所看到的一切。 电量监测计不应该这样做。 更新固件时、参数的正常更新过程是怎样的? 您是否手动更新默认值的设置?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    包含 Golden .gg 文件。

    我所做的是:

    • 刷写新固件
    • 手动更新闪存参数
    • 编程 ChemID
    • 根据在 GPCRA0和后续 DSG 运行中找到的内容更新 RA 表
    • 校准电流、因为出于某些原因、bqStudio 不允许我手动启用电流
    • 保存 golden .srec 和.gg 文件
    • 启用 IT
    • 充电(当我开始所有这一切时、它为~63%)
    • 针对 OCV 的静置
    • 开始日志记录
    • 放电
    • 针对 OCV 的静置
    • 50mA 充电脉冲
    • 观察 SOC 跳变

    e2e.ti.com/.../R2_5F00_DSG.log

    e2e.ti.com/.../CL0027_5F00_R2_5F00_30.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您提供详细的 SOP、这是更新参数的正确方法、我看不到您的步骤有任何问题。 我还将新日志转发给了系统和固件团队。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    感谢您检查我的 SOP 并将日志转发给团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    没问题、再次抱歉耽误了时间、他们现在正在查看日志和代码。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    没问题。 这听起来不错。 感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    看起来还实施了一些其他修复并正在进行评估。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    感谢您的更新。 通过该凸点使线程保持活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    仍待最终发布、正在等待批准发布。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    感谢您的更新。 通过该凸点使线程保持活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    两周后刚遇到问题。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    两周后刚遇到问题。 祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我得到了确认,更新应该很快发布,最有可能是在一周的结束。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    看起来新固件已发布。 我已经更新了电量监测计、并将重复测试以查看问题是否再次出现。 我明天很可能会发现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢更新、期待此问题得到解决。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    到目前为止一切顺利。 我重复了这些步骤、但没有发生 SOC 跳变:

    • 刷写新固件
    • 手动更新闪存参数
    • 编程 ChemID
    • 根据在 GPCRA0和后续 DSG 运行中找到的内容更新 RA 表
    • 校准电流、因为出于某些原因、bqStudio 不允许我手动启用电流
    • 保存 golden .srec 和.gg 文件
    • 启用 IT
    • 充电(当我开始所有这一切时、它为~63%)
    • 针对 OCV 的静置
    • 开始日志记录
    • 放电
    • 针对 OCV 的静置
    • 50mA 充电脉冲
    • 观察 SOC 跳变
    [/报价]

    我希望在中程距离只多测试一次此值、因此、我从空电量中将电池组充电至55% SOC、现在我正在等待 OCV 读数发生。 电压以每节电芯小于4µV μ V/秒的速率变化、但 REST 标志不会置位。 多长时间之后监测计才强制显示读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    这是好消息!

    电量监测计应在充电2小时后强制执行 OCV、在放电5小时后强制执行 OCV。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。 我让它过夜、休息标志仍然没有断言。 今早尝试了一个50mA charge pulse 脉冲,一切仍然正常。

    OCV 曲线的平坦区域中是否存在 REST 风格不置位的频带? 我提出这个问题的原因是、我将 SOC 提升到65%、在很短的时间内获得 REST 标志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    Impedance Track 监测计实现用于 OCV 测量的平坦区域、如果您尝试在平坦区域放松、则在采取 OCV 之前需要等待48小时。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    感谢您的澄清。  

    这是我扔在电量监测计上的截断版本。 SOC 中无意外跳跃:

    非常感谢 Wyatt 对这个主题提供了满分的支持、不幸的是、这个主题最终跨越了多个主题、并拖了十个月。 还要感谢 FW 团队对此进行了调查、以及 Web 团队推出更新。