This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:随着负载增加3A、输出电压会立即下降。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18504Q5A, CSD18537NQ5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290643/lm3150-my-output-voltages-are-immediately-dropping-as-the-load-increases-by-3a

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件:CSD18537NQ5A、CSD18504Q5A

团队、您好!

我将此 IC (LM3150MH_NOPB)用于直流/直流转换器、该转换器具有5V、6A 输出和24VDC 输入电压。
LM3150MH_NOPB

随着负载增加3A、我的输出电压会立即下降。
您能确认问题的原因吗?

BRS
穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramana

    这可能是由过流限制导致的。 请使用经扩大的 RLIM 或使用具有较低 Rdson 的低侧 MOSFET、并检查是否有任何改进。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    我在电源中使用过这些器件;
    IHLP4040DZER4R7M01 - L1
    CSD18537NQ5A - M2
    CSD18504Q5A - M1

    不过、 e2e.ti.com/.../Power-Supply-Test-PCB.pdfeven在升高 ILIM 电阻器后、电路行为保持不变。
    请找到随附的 PCB 原理图 pdf 以供检查。

    BRS
    穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramana  

    原理图看起来没有问题。 请确保在 R1处使用零欧姆。 在用  CSD18537NQ5A 和 CSD18504Q5A 替换原始 MOSFET 之前、它们的 P/N 是多少?   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 R1、我设置了零欧姆。
    我之前仅利用了这些 MOSFET (CSD18504Q5A 和 CSD18537NQ5A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramana  

    新 MOSFET 的 Rdson 大于旧 MOSFET。  

    请使用经扩大的 RLIM 或使用具有较低  Rdson 的低侧 MOSFET、并检查是否有任何改进。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我测试使用1K 欧姆的 RLIM 根据我的计算,结果保持不变。
    您建议使用多少 RLIM 值?

    BRS
    穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramana  

    您能否告诉我您先前已尝试过的 RLIM 值?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我之前测试了470E 的 RLIM 电阻值。

    BRS
    穆尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramana  

    请您确认、 470欧姆和1k 欧姆 RLIM 的 IOUT>3A 时 VOUT 开始下降吗? 如果通过增大 RLIM 或减小 RDSON 未实现改善、 它可能是由其他原因引起的。 请检查您的电源是否能够提供满负载。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL