This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:短路保护

Guru**** 2512815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61480, TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296496/lm61480-short-circuit-protection

器件型号:LM61480
主题中讨论的其他器件: TPS54332

早上好!

我为我的一个客户在板上实施了 LM61480组件。
我创建了+12V/4A 原理图、尤其要感谢 WEBENCH 电路设计器。
原型已经制造、 运行良好。
但是,我有一个问题。
实际上、我认为断续模式能够为元件提供短路保护。
我的设计在输出后有一个非常快的保险丝、但是当我在输出上进行短路(+12/GND)时、元件会损坏(在保险丝之前)。 我经常使用像 TPS54332这样的元件、所以短路不是问题。 实际上、保险丝在芯片之前就已经损坏了。
您是否知道为什么 LM61480上的短路保护功能不起作用?

此致

朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    很遗憾听到您在使用 LM61480时遇到问题。 您能提供一些波形或更多信息吗,SCH 和布局更好。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    我给您发送一条私密消息。

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    对于您来说、SCH 可以在稳定的输入和输出条件下正常工作、只有在进行简短测试时、我才认为这与系统问题有关、而不是器件 OCP 问题。 因此,首先检查是否删除 L2L3,是可行的,如果不是,下一步尝试添加输入大容量电容,如47u 或100uf 查看是否有任何改进.

    BTY,你怎么在 Vout 短路,建议不要使用电缆或长线,只是硬短路。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    好的、我将用一根导线代替 L2和 L3、并在 VIN1-VIN2和 PGND1之间添加一个100µF。

    关于 Vout 短路、我使用了两根30cm 电线。 我不明白长度的电缆有什么联系?

    不管怎样、您 能确认这个芯片耐短路吗?

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julien、

    LM61480在发生 OCP 时具有断续模式。 您可以参阅 DS 部分中的详细信息。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helena、

    是的、我见过有关打嗝的这一部分、但这对我来说不是很清楚。

    保护功能是否仅适用于短时短路或永久短路?

    此外、我不确定是否了解这3个条件:

     "自软启动后、超过 ts2的时间"=>那么、如果在启动时发生短路、保护就不可用?

    "输出电压低于输出设定点的大约0.4倍"=>正常、在本例中(+12V)、如果输出电压<4.8V、则可以提供保护

    "该器件未在压降下运行、其定义为具有受占空比控制的最短关断时间"=>对我来说不清楚。

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我把我们的专家圈在这里,他将很快回复你。  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

    在硬短路情况下、器件将处于断续模式、直到消除 VOUT / GND 之间的物理短路。

    在这种情况下、电感器电流将定期脉冲到数据表中指定的短路电流限值。

    这意味着在短路故障条件下、LM61480的电感电流瞬间高达13.8A、关闭、等待40ms、然后定期重试。  

    是在 LM61480或电子保险丝上发生的损坏。 如果电子保险丝被毁坏、我建议查看电子保险丝的额定电流规格、看看它可以处理多大的电流。 可能是从电感器电流到电子保险丝的电流对于电流和损坏保险丝来说太大、需要更换额定电流更高的保险丝。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    "是 LM61480或电子保险丝发生损坏吗"=>这是销毁的 LM61480、而不是保险丝。

    断续模式不起作用。

    你有什么想法吗?

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

    请在此处附上完整的原理图和 PCB 布局以供查看。

    对于损坏的 LM61480、您是否具有可以帮助我了解此处发生的情况的引脚连续性和欧姆计读数? VIN 是否短接至 GND、等等?

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我如何 通过 私人消息向您发送原理图和布局?  

    芯片损坏时、VIN 短接至 GND (0.2 Ω)。

    如果我卸下并更换芯片、则表示主板工作正常。

    朱利安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julien、您好!

    请通过电子邮件直接发送给我(j-hua@ti.com)。

    我可以看一下、我们可以通过电子邮件主题继续进行故障排除、以便整合这方面的支持工作。

    此致、

    吉米