This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:ASCDL 复位时间

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298100/bq40z50-r1-ascdl-reset-time

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

我们有一个 NR 位设置为0的电池组。

ASCDL 复位时间设置为0秒。

这会关闭闩锁还是会让电池组立即从闩锁中恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melvin:

    当您说您有 ASCDL 复位时间为0秒时、您是否指的是 SCD:复位时间?

    根据下图、如果 NR 设置为0、这不会被视为锁存复位的条件。 PRES 上的低电平-高电平-低电平转换需要很明显。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    谢谢!

    是的、我指的是 SCD 复位时间。

    但如果 NR=1、我写入的 NR=0。

    抱歉。 Witt 不可拆卸,它不应该与时间相关。 不过、我们的测试显示、如果 RESET 为0、它不会锁存。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melvin:

    为确认、NR = 1并且 SCD:Reset 设置为0秒。

    您是否可以将 SCD:Reset 增加到1秒以查看行为是否有任何变化? 由于0秒的原因、固件中可能会出现一些混乱。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺