This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27500

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295960/bq27500

主题中讨论的其他器件:bq27500、EV2400、 BQ27510BQEVSW、BQSTUDIO

大家好。

您知道哪个版本的 bqEASY 或 bqSoftware 有权与组件 bq27500通信? 此外、您能否共享所需的软件实用程序的链接?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一款旧器件、TI.com 上不再提供该器件。 但是、读取以前的一些 E2E 主题帖,此设备使用 EVSW 的 软件。 该软件使用 EV2300或 EV2400接口。  

    我建议继续使用 EV2400 因为它是最新的、具有内部10k Ω 上拉电阻器。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é Couso,谢谢您的回答。

    哪个版本的 EVSW 可以与 bq27500通信?  我厌倦了"00.9.64"、"00.9.59"和"00.9.80"、但在该版本中 bq27500不可用。

    或者、我可以在软件中选择一个不同的型号? 例如 BQ27510、或者其他吗?

    提前感谢您的支持。  

    格拉尔多·巴尔巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    您应始终使用最新版本。 如果您有包含.exe 文件的 bq27500的 zip 安装文件夹、它应该包含您所需要的一切。  

    如果 bq27500安装正确、EVSW 应自动检测器件。 您不需要手动选择它。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jos é,感谢您的支持。

    我试用了 bqEVSW 00.09.88和 Battery Management Studio (bqStudio)版本:1.3.101、但无法与该组件建立通信。 在 TI 页面中、我看到推出了版本0.0.92、我尝试过几天进行下载、但我没有收到包含确认的邮件、也没有收到包含下载最新版本的链接的批准邮件。

     - bqEVSW 09.88是否是与 bq27500通信的良好版本? 需要任何额外补码?  

    您能帮助我与我分享 bqEVSW 最新版本的下载链接吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、大家好。

    当前已检测到该器件、但未显示在组件的目标列表中。

    500_1_30

    请为获得正确的目标提供任何建议? 或者、我可以将此列表中显示的哪个组件用作目标?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerardo、

    您可能丢失了此目标文件。  e2e.ti.com/.../bq27500.bcfg

    此致、
    何塞·库索