请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25505 您好!
我在 设计中使用的是 BQ25505RGRT。 如果将具有反极性的电池连接到该芯片、将会发生什么情况? 由于存在压降、我不会将串联二极管与电池一起用于反极性保护。 因此、我们需要确保如果误将反极性电池连接到 BQ25505RGRT、则不会发生危险。
BQ25505RGRT 内部是否有针对电池反极性连接的内部保护? 如果不是、是否存在危险? 或者、 由于超过了芯片的绝对最大额定值、只有 BQ25505RGRT 会损坏。
请告诉我、
谢谢