This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:轻负载输入电流

Guru**** 2538940 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293362/lmr43610-input-current-at-light-loads

器件型号:LMR43610

您好、TI 团队! 需要一个降压稳压器:输入电压为3.3V - 7V。输出电压为3.3V。负载电流为5 - 10 µA 时 LMR43610的输入电流是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的提问。 根据具体条件、您将获得以下输入电流近似值:

    VOUT = 3.3V、VIN = 3.3V、IOUT = 5uA:IIN = 12uA

    VOUT = 3.3V 、VIN = 7V、IOUT = 5uA:IIN = 6.6uA  

    VOUT = 3.3V、VIN = 3.3V、IOUT = 10uA:IIN = 18uA

    VOUT = 3.3V、VIN = 7V、IOUT = 10uA:IIN = 9.56uA

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    LMR43610以什么模式提供这些数据、PFM 还是 FPWM?

    此致、Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    应为 PFM。 尽管我假设在这种轻负载下、FPWM 也可能与这些理论值非常相似。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    给定的值是实际在 EVM 上测量的值还是理论值?

    此致、Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    该数据是理论数据。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    如果可能、请测量 LMR43610 EVM 上的输入电流。 输入电压3.3V、4.5V、5.2V、6.6V。输出电压3.3V。LMR43610在负载电流为5 - 10 µA 时的输入电流是多少。

    此致、Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很遗憾、我需要一些时间才能获得这些数据。  不过、我想说的是、如果存在任何差异、该理论数据应非常接近实际值。

    如果您仍希望我测量这一点、请告诉我、我将尽快与您联系。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我想通过两种模式来获得实验数据:PFM 和 FPWM。

    另一个问题-如果输入电压接近输出电压、则上下开关将如何工作?

    谢谢!

    此致、Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    稍后我将不得不向您提供该数据。 一旦我得到它、我就会向您更新。  

    关于另一个问题、您需要关于上下开关功能的哪些信息? 数据表的第8.4.3.4节和第8.4.3.5节详细介绍了一些特殊情况、否则开关将在峰值电流模式控制结构中运行。 如果您愿意、可在此处找到更多信息: 电流模式控制理论

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    下面是我得到的数据:

    PFM

    3.3V:3 mA (器件处于压降状态)

    4.5V:17uA

    5.2V:15uA

    6.6V:13uA

    FPWM

    3.3V:3.16 mA (器件处于压降状态)

    4.5V:8.11 mA

    5.2V:7.8 mA

    6.6V:7.4 mA

    谢谢!
    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    这些值是在多大的负载电流下获得的? 2.为什么在 PFM 模式下输入电压为3.3V 时会有这样大的电流(3 mA)?

    谢谢!

    此致、Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    负载大约为7uA。  

    该器件处于压降状态、无法在输入电压仅为3.3V 的情况下正确调节至3.3V 的输出电压。 因此、器件的运行频率会下降、并且器件无法保持其低输入电流、因为电感器需要比正常更长的时间才能达到其所需的峰值。 更多信息、请参阅数据表中的第8.4.3.5节。

    谢谢!

    约书亚奥地利