This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A Vref

Guru**** 2867540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295341/ucc2897a-ucc2897a-vref

器件型号:UCC2897A

大家好、

如果我们将 Vref 引脚拉低至2V 或以下、IC 会长期损坏吗?

谢谢!

此致

锡德汉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddhant,

    要将 VREF 拉至2V 以下、您需要引入低阻抗、从而导致 VREF 进入短路保护状态。 VREF 短路电流可以高达20mA、因此我们希望控制器在此模式下会继续耗散功率、但 IC 应该受到保护。 此外还不确定在释放 VREF 时是否会产生正常的软启动周期? 我建议不要像您所说的那样拉低 VREF。 如果您由于某些外部故障情况而需要采用某种方法关断、为何不下拉 FB 引脚?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    很抱歉这么晚才回复、

    感谢您撰写本文并建议了针对外部故障实现 IC 关断的替代方法。 我也认为相同、但考虑到晶体管体温在85~90C 的情况下、如果在运行期间可能会有电流泄漏晶体管出现、那么闭环会受到干扰时会受到影响(T_AMT=60C)。 它是否会产生很大影响、请分享您的想法?

    此致

    锡德汉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddhant,

    在某些受监控的故障情况下将 FB 拉低是一种常用的保护方法。 您还可以在 这里 和 这里看到 E2E

    此致、

    史蒂夫