This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:软启动配置

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291557/lm51561-soft-start-configuration

器件型号:LM51561

您好!

我的客户对 LM51561数据表有疑问。
在最新的数据表(SNVSBI6)中、有公式(3)和(4)。
此处表明(3)用于升压拓扑、(4)用于 SPEIC 拓扑。

反激式拓扑应使用哪一个?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    感谢您的联系。 我建议您看看 LM5156快速入门计算器工具、该工具在客户的电路设计中会非常有用。
    您的客户是要实施初级侧调节(PSR)还是次级侧调节(SSR)?

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    他们希望使用 SSR 架构。
    SNVC240似乎使用 CCM。 但他们想将其与 DCM 配合使用。
    因此它们不使用 SNVC240。

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    感谢您的反馈。 如果您对其他工具感兴趣、我可以将您指给 反激式计算器
    它支持 DCM 以及带有隔离式光耦合器补偿的次级侧调整。

    谢谢、此致、
    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    很抱歉我的回复延迟了。
    您提到的反激式计算器不是 TSS 计算的答案。
    您能告诉我如何计算反激式 DCM 的 TSS 吗?

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    有一份应用报告讨论了反激式软启动:

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvaa44

    注意:CCM 或 DCM 对软启动时间没有(显著)影响。

    此致、

     斯特凡