This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:原理图审阅

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298516/tps7a24-schematic-review

器件型号:TPS7A24
主题中讨论的其他器件: SN6501

大家好、

我请求审核原理图。 您能否查看第4页上的 TPS7A24? 我自己看了一下、除了几个问题没有太多反馈

我对5.2标签有点困惑,因为 TPS7A2450DBVR 是固定的5V 输出。 那么输出怎么会是5.2V 呢? 我缺少什么内容吗、或者这是不正确的标签吗?

-您看到3.3V 隔离轨为 SN6501供电、然后隔离它再让 LDO 降压有什么问题吗? 请参阅随附的我的主题、其中我要求 ISO 团队查看 SN6501以了解上下文: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1296787/sn6501-schematic-review

谢谢!
劳伦

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010939_5F00_Schematic.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    我很快就会审阅原理图。

    此致、

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    我已经审阅了 TPS7A24的原理图。  

    原理图看起来不错、一般引脚排列良好、负载良好。

    我唯一关心的问题是:为什么输出电压为5.2V? 此部件为5V 输出部件、因此无法生成5.2V 的输出。  

    我建议客户实现5.2V 输出、以便使用我们此器件的可调节版本 TPS7A2401DBVR。 但要使用此器件、他们必须在 FB 引脚上添加电阻器、如下图所示:

    为将输出轨保持在5.2V、输入电压还必须至少高250mV、即5.45V。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜