This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何将电源角色从灌电流切换到拉电流、反之亦然

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM, BQ25731, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283300/tps25750-how-to-switch-power-role-from-sink-to-source-and-vice-versa

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731TPS25751、TPS25751EVM

您好!

我们使用带有 BQ25731的 TPS25750、这两个器件都通过微控制器的 I2C 进行控制。 我们使用连接到 BQ25731的4S 电池

我们按以下方式配置了 TPS25750 Application Customization Tool

1.连接 BQ 后 TPS25750D 的第一张图片电源和电源
2.最大供电功率100W
3.最大功率灌电流为100W
4.首选电源角色接收器
5.不使用 USB 数据

在高级配置中、我们

发送受电方能力4 PDO
1. PDO1 - 3A 5V
2. PDO2 - 3A 9V
3、PDO3 - 3A 15V
4. PDO4 - 3.25A 20V

发送拉电流能力1 PDO
1. PDO1 - 3A 5V

现在、当我们连接能够提供5V 3A、9V 3A、15V 3A、20V 3.25A 输出的壁式适配器 PD 电源时。 接收端 TPS25750与供电端通信、并使用20V 3.25A 建立 PD 连接。 电池充电可能会开始。

移除 PD 电源后、系统保持电池供电。 当我们连接 PD 接收装置(手机)时没有反应、我希望 TPS25750将其角色切换到 PD 源并使用可用的3A 5V PDO1与接收装置建立 PD 合约。

对于从受电方切换到受电方(并因此从受电方切换回受电方)应执行哪些步骤、您是否有一些指导、因为我无法从文档中了解这一点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您在设置中所描述的内容、一切应该都能正常工作、但我想确认您拥有正确的配置、然后再继续。

    请从 GUI 导出 JSON 文件并将其附加到该主题帖、以便我可以确认您设置是否正确、如果您不知道如何设置、我可以帮助完成该过程。

    您是否有 PD 分析仪可用来查看第二次连接期间 PD 总线上发生的情况?

    现已问世

    此外、在您等待我的响应的同时、请尝试连接已充电的电池并首先连接手机、然后再启动为接收器、以查看您是否获得供电 PDO。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处是 JSON 文件:

    {"Questions":{"version":"7.0.4.7"、"Answers":[0、4、4、1、null、1、null、1、null、16.8、4.096、空、null、null、空]、"options":{}、"configID":"0000 "

    -您能向我推荐一些我应该使用的特定 PD 分析器吗? 我们没有、我们只有带有基本频谱分析仪的示波器

    -我怀疑,手机连接电源,它用5V 电源给我们的硬件加电

    -我们有 ST 开发板,其中包含 USBC PD 接收设备和 USART 接口,如果我连接我们的硬件没有电池它不断地写入它。
    ***[0]连接到 CC2 (供电方)
    ***[0]分离
    ***[0]连接到 CC2 (供电方)
    ***[0]分离
    ***[0]连接到 CC2 (供电方)
    ***[0]分离

    -也与 ST 开发板-如果我连接我们的硬件与电池它写的状态下一遍又一遍。 这可能有助于...
    ***[0]连接在 CC1上(吸入器)
    ***[0]选定的 CAP #1
    ***[0]已收到 PS 就绪
    ***[0] PRS 新角色:来源
    ***[0]分离
    ***[0]连接在 CC1上(吸入器)
    ***[0]选定的 CAP #1
    ***[0]已收到 PS 就绪
    ***[0] PRS 新角色:来源
    ***[0]分离
    ***[0]连接在 CC1上(吸入器)
    ***[0]选定的 CAP #1
    ***[0]已收到 PS 就绪
    ***[0] PRS 新角色:来源
    ***[0]分离

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是它连接到 ST DEV 板的行为。

    CH1–I2C 时钟
    通道2 - CC1
    CH3–VBUS
    CH4 - CC2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    本周我意外要外出、因此在收到此消息后、我会将对此的支持转移给其他人。

    Lectory 提供的更好的 PD 分析仪之一: https://www.teledynelecroy.com/protocolanalyzer/usb/mercury-t2c-t2p

    一个更经济实惠的选择是英飞凌销售的 USB-EZ-PD。

    我在日志中看到的是、出于某种原因、手机正在发起电源角色交换、其中 TPS25750会从拉电流更改为灌电流、这与您看到的内容一致。

    您能否为 TPS25750提供 I2CM 总线、PP5V 和 PPHV 的示波器捕获?  似乎系统正在尝试电源角色交换、而 TPS25750检测到电压和断开故障。  这可能是由 BQ25731的通信问题引起的、我们需要查看通信和输入侧发生的情况。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 PD 分析仪的推荐,英飞凌的一个就是这一个? www.infineon.com/.../

    我们没有连接 TPS25750的 I2Cm 总线、我们将 TPS25750的 I2C (I2C)和 BQ25731 (I2C)连接到微控制器。

    在此步骤中、我们仅启用了一个发送源功能1 PDO - 1。 PDO1 - 3A 5V、从而无需以任何方式设置 BQ25731。 5V 3A 由 VSYS (电池)直流/直流转换器供电。

    您是否仍需要所有 I2CM 总线、PP5V 和 PPHV 示波器?

    我希望我们能够稍后添加更多发射源功能 PDO、例如9V 3A、15V 3A、20V 5V、并能够通过从微控制器向 BQ25731发送命令来手动启用它们。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    设备专家目前不在办公室。 他们将对其进行调查、并在他们返回时提供响应。 请预计他们的答复会有延误。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、没问题、我将等待。

    与此同时、我正在使用 TPS25750 Application Customization Tool、当我选中"USB Suspend Supported"时、它开始正常运行。 移动电话开始充电并连接为接收端(我们的硬件作为源)、ST 开发也作为接收端与我们的硬件(源端)连接。

    那么、现在的问题是、我如何与 BQ25731设置同步? 我添加了1个以上的 PDO 供电功能、且电压高于5V 的 PDO 必须从 BQ25731通过 PPHV 进行供电、对吧?

     我的意思是、在建立 PD 合同期间、什么时候应该将 OTG 配置发送到 BQ25731? 正如我之前所写的、我们从 MCU 与 BQ25731进行通信、而不是通过 TPS25750的 I2Cm 进行通信。

    是否有某种方法、例如配置一些 TPS25750 GPIO 以向其发送信号、这时是时候打开 PPHV 上的 BQ25731 OTG 电压了、或者我怎么知道现在应该这么做?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、当我在 TPS25750 Application Customization Tool 的"Transmit Source Capabilities "下添加超过2个 PDO 时、我遇到的问题与开始时相同。 例如 PDO1 5V 3A、PDO2 9V 3A、PDO3 15V 3A。 很奇怪

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当我在 TPS25750 Application Customization Tool 中设置"preferred power role "时、无论 Transmit Source Capabilities PDO1 USB Suspend 支持的设置如何、该工具都会重新工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    接着进行下一步、开始启用 由 TPS25750 GPIO EnableSource 73代码驱动的 BQ25731的 OTG/VAP/FRS 引脚。 全部处于拉电流模式。

    首先、我们永久启用9V 3A 的 OTG 输出、并尝试使用我们的 ST 开发板在5V 3A (CAP1)和9V 3A (CAP2)之间切换、此开发板允许将电源请求发送到 USBC PD 源器件。

    我们可以成功地在模式之间切换几次、但之后我们总是会遇到这样的问题:在切换到9V 之后的短时间内、VBUS 降至零。

    我附上了 Infineon 的 USBC PD 分析仪屏幕截图您推荐我们。

    你有任何关于发生什么事的提示吗?

    我还注意到、通过 PD 分析器、TPS25750应用程序自定义工具中支持的未分块扩展消息支持+支持 USB 通信+ USB 暂停的设置始终传输为 false + true + true (在 PD 分析器输出中已选中)、因此不起作用

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    很抱歉回复延迟。 Chuck 应该在下周早些时候回来、以支持您的问题。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我今天刚刚回到办公室,但我没有时间去看,直到明天。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    这与我们与另一位客户合作处理的另一个问题类似。   我们将在本周晚些时候与您联系并提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    请您对问题解决方案的进展有什么好消息吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    我们现在有一个潜在的解决方案需要我们的团队在我们的实验室中进行测试。  我将在他们完成测试后明天向您提供最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一月、

    当前的修复程序并不是完全可靠的。  我们即将发布的引脚对引脚兼容部件能够解决这一问题。  您是否有访问 TI FAE 的权限?

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck、您好!

    这意味着什么? 该产品非常紧急、我们必须在11月底发布。

    我能不能问您、您将此产品作为有源器件提供、在未经全面测试的情况下推荐用于新设计、这种可能性如何?

    我们无法访问 TI FAE。 我们应该登录吗?

    谢谢、此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    对遇到的困难深表歉意、并感谢您的耐心、因为我们的团队已尽力解决这些问题。 正如 Chuck 在上一篇文章中提到的、我们一直致力于发布 TPS25750 TPS25751的新副本器件。 此器件的初始版本将在下个月内推出、我们计划在2024年将完全上市。  

    TPS25751不仅可解决此问题、还包括其他下一代特性、例如液体检测和 PPS。 遗憾的是、由于团队专注于发布该新器件、我们不会介入将在 TPS25751中解决的 TPS25750的修复。 TPS25751与 TPS25750引脚对引脚兼容、因此可轻松迁移到新器件。 对这可能造成的混乱和困难深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    感谢您的真诚回应。 我们很高兴知道、我们没有做错任何事情。

    总之、我们的固件工程师花了数十个小时尝试一切。 没有成功、之后、我们联系了您支持。 所以我相信你知道,它是多么的昂贵和消耗我们,并将是,因为我们不能销售的产品下几个月。

    我感到非常震惊的是,这部分,销售超过3年,不起作用,没有警告在你的网站上"不推荐新的设计"或类似的东西或勘误注,这将描述这种行为。 我们需要的函数是一个基本函数、您声明了、这个部件可以实现、以及希望使用 TPS25750充当源的每个人!

    事实上、我们感到非常绝望、您不支持当前的器件 TPS25750、我们应该等待下一个 TPS25751。 在您宣布新器件 TPS25751之前、我们无法完成开发或生产硬件。

    我想问您:

    1) 1)是否可以下个月向我们发送 TPS25751以测试这些功能?
    2) 2)是否会与当前软件设计工具部分兼容? 也将在下个月提供数据表?
    3) 3)您预计2024年的哪个月将有 TPS25751可供订购和交付?

    我明白、上述问题的答案对我们非常重要、感谢您的真诚回答。

    如果这些信息现在尚未公开、请使用我们的电子邮件 info@betso.eu。

    谢谢、此致、

    扬·萨斯特拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、  

    理解你的沮丧,我再次对这给你带来的困难表示歉意。 让我与团队合作、让你们对自己的问题做出回应、并分享一些其他信息。我会在本周结束前给你们回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    你有什么新闻为我们,请吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    很遗憾、在该器件在 TI.com 上发布之前、我们无法发送任何有关该器件的信息。 我们即将开始此器件发布前的签核流程、因此应在下个月内在网络上发布一些内容。 在 TI.com 上发布之后、将会有完整的数据表、EVM、GUI 和用户指南。 将会有一个新的 GUI 工具、但它实施与 TPS25750相同的复选框方法、因此过渡到新器件和 GUI 应该很简单。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    关于 TPS25750、我们发现了另一种奇怪的行为、当作为 PD 源(TPS25750)以5V 电压连接到 PD 接收端(ST 开发板)时、PD 合约在几分钟后丢失、这是否也是已知行为、是否会在 TPS25751中进行修复?

    接下来、我们可以通过 TI.com 页面订购 TPS25751D 样片、并且已经收到样片。 您知道 GUI 应用程序自定义工具何时可用吗? 或者它是否与 适用于 TPS25750的 GUI 应用自定义工具完全兼容?

    谢谢你,度过了一个美好的周末

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750的一些已知行为可能是由导致的。  

    实际上是一个新的 GUI。 我们正在努力将其添加到主页、但您可以在 TPS25751EVM 的用户指南中找到指向此新 GUI 的链接。 本用户指南还介绍了如何使用 GUI。 与 TPS25750 GUI 非常相似。  

    https://www.ti.com/tool/TPS25751EVM