This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1111-SEP:TPS7H1111-SEP 输出电压精度-寿命漂移

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1111-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298308/tps7h1111-sep-tps7h1111-sep-output-voltage-accuracy---lifetime-drift

器件型号:TPS7H1111-SEP

你好。 根据 TPS7H1111-SEP 数据表的第10.2.1.2.3节、输出电压精度未考虑寿命漂移。 声明中指出:"对于该示例、假设寿命漂移与其他误差源相比最小、因此未添加"。 为了尽可能全面、我想在我的精度计算中包含一个此值-您能为我提供一个可用于此目的的最大值吗? 数据表中提到了可用于帮助进行这一计算的"C 组数据"。 我不熟悉 C 组数据-您可以提供这些数据吗? 如果您最好提供一个简单的指示、指明给定寿命内的最大预期误差、这会非常感激。

谢谢。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    C 组老化数据仅适用于全航天级器件(-SP)、而不适用于低辐射增强型航天塑料(-SEP)级器件。 如果订购了-SP 器件、则发货时会包含 C 组数据、 如果找不到物理文档、也可以通过 QCI 网页获取该数据。 这将允许您查看给定零件发货的漂移数据。

    SEP 器件没有经过 C 组测试、因此没有 C 组数据。 话虽如此、-SEP 器件仍要通过通过/未通过寿命测试、这更意味着筛选质量方面的测试 、因为它不会报告漂移数据。  最终、 SEP 器件可能发生的任何漂移都将受电气特性表中列出的最小值和最大值的限制、因为这正是测试器件的依据。 您可以将最大值用作最坏的情况、但您可能过于悲观、因为最小值和最大值设置得足够宽、可以考虑许多类型的漂移和变化、例如温度、电压/负载和器件间制造差异以及一定的保护带。  

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    很好-非常感谢澄清。

    大卫