This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:LP8863 -闪烁的 LED

Guru**** 2309060 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295890/lp8863-q1-lp8863---flickering-led

器件型号:LP8863-Q1

e2e.ti.com/.../LP8863_2D00_Q1_5F00_Design-Tool_5F00_for-Publish_5F00_Final_5F00_Protected_5F00_10_5F00_07_5F00_23.xlsxe2e.ti.com/.../BLC_5F00_V1_5F00_5942760_5F00_PDF_5F00_29_5F00_08_5F00_23.pdf

您好!

我使用 lp8863驱动 LED。

卡的电源为 O。 之间通信正常工作。

LED 闪烁(在我完成所需的设置后、所有时间都在闪烁)

我附上了我使用的值的卡原理图和 LP8863设计工具。

我没有找到可能导致闪烁的设置、因此我认为故障和恢复条件发生在无限循环中。

请。 查看原理图并提出所需更改的建议。

此致

泽夫光绘机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    Zhiqian 不在办公室,回来后会回复您的问题。

    BTW、如果您还捕获了一些波形、您能否上传? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我读取状态寄存器、发现了以下故障:

    升压 OVP 高电平状态

    升压 OVP 低电平状态

    LP8863-Q1_Design 工具中不存在升压 OVP 高电平状态、并且升压 OVP 低电平状态具有合法值。

    其值取决于 FB 电阻器。

    请。 告知要放置的值。

    此致

    泽夫光绘机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    我已经注意到我们的专家,他将稍后回复你。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将顶部反馈电阻器从432k 更改为562K。

    升压 OVP 高状态现在为 O。 K

    升压 OVP 低电平状态现在为 O。 K

    但是

    升压过流现在失败。

    请。 建议

    此致

    泽夫光绘机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将顶部反馈电阻更改为510K、

    现在它可以解决输出故障。

    请。 说明 LED 驱动器上反馈的允许容差。

    在此计算中、LP8863设计工具不在墙上工作(所有值都是 O。 k)

    如果不了解问题、我就无法在系统中使用此组件。

    此致

    泽夫光绘机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zeev

    您可以先分享输出 LED 设置/LED 正向电压和 LED 输出电流吗?

    我可以帮助检查是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的第一封邮件中、我附上了我使用的值的卡片原理图和 LP8863设计工具。

    所有输出 LED 设置和 LED 输出电流中都存在闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zeev

    我想再次确认、Vout 将低于 Vin? 如果是、器件将遇到某个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压为24V。

    有35 LED IN 配置5x7。

    连续5个 LED 需要低于24V 的电压、但据我了解、LED 电压是自适应的。

    在 LP8863数据表或 LP8863设计工具中没有有关 Vout < Vin 的警告

    请。 建议后续步骤

    泽夫光绘机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海泽夫

    它是基本的背景。 升压输出不能低于 VIN。 您是否可以更改字符串编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 Rfb1更改为510K、它工作时没有闪烁。

    问题是、为什么在 Rfb1为560K 时升压过流失败?

    该器件的容差是多少?

    我失去了对该设计的信心、失去了对设计工具和 LP8863 DS 的信心

    泽夫·格贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 Rfb1更改为510K、它工作时没有闪烁。

    问题是、为什么在 Rfb1为560K 时升压过流失败? (我尝试了两次)

    泽夫·格贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前 Vout = Vin。

    这是器件上唯一的功耗问题。

    问题是、为什么 Rfb1为560K (RFB2 = 100K)时升压过流失败?

    泽夫·格贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    我们的专家将在稍后回复您,感谢您的耐心。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zeev

    当输出电压低于输入电压时、我们不建议使用升压拓扑。 如果您想使用、请考虑 SEPIC 型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常令人失望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zeev

    这是升压拓扑的局限性、请将 SEPIC 拓扑视为解决方案。