请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3881 您好!
我刚从事一项电路板设计、为此我需要一个简单的序列来斜升/斜降微处理器电源轨。
要求序列的延迟时间必须仅为几微秒(最佳情况)、最坏情况下为1ms。
根据 LM3881数据表、指定的 Tclk 仅为120us/nF、但未提供实现~ 10us 至20us Tclk 的最小电容值。
您能帮助我获取该最小电容值、该值将被序列发生器器件接受吗?
感谢您的帮助
约瑟夫