This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60150:为可寻址 LED 供电

Guru**** 2796865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298447/tps60150-powering-addressable-leds

器件型号:TPS60150

您好、TI 团队、

我计划使用 TPS60150将3.3V 转换为5V、以便为多个 可寻址 LED 供电。


我想询问 TPS60150DRVR 是否适合为多个可寻址 LED 供电。 LED 制造商建议使用以下接线:




塔克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kostas:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我认为150mA 的最大输出电流没问题、可以在空载条件下接受输出电压的升高、请参阅 图9。 输出电压与输出电流间的关系  

    此致、

     斯特凡