This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:输出电流

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TLV61220, TPS61222
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298113/tps61220-output-current

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TLV61220TPS61222

当 TPS61220和 TLV61220的输出为5.5V 时、
当输入电压在0.7V 和1.5V 之间时、可以流动多少 mA 的输出电流?

相似地、当在输入端使用 AAA 碱性电池时、可提供多少 mA 的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umino:

    SW 电流限制为400mA、这是电感器电流限制。 使用以下公式计算:VIN*ISW (max)/Vout=Iout (max)。

    第二个问题、这要看电池的类型、AAA 电池的电压是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    TPS61220数据表图1中的曲线。 最大输出电流与输入电压间的关系 TPS61222 V=5V"与公式不同。
    为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isw 表示电感器峰值电流。

    您应该使用典型的400mA -100mA 电流(即迟滞电流的一半 ),然后是平均电流。 使用平均电流* Vin/Vout