This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:来自 PMID 的负载电流

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298184/bq25628-load-current-from-pmid

器件型号:BQ25628

您好!

我们的客户询问、当负载电流从 PMID 吸收时、bq25628是否限制 VBUS 输入电流。 尽管我们知道 IINDPM 阈值、并且如果 VBUS 输入电流超过 IINDPM、bq25628会在 DPM 中工作、但我不知道 VBUS 输入电流是否会针对 PMID 负载电流进行限制。
您能否告诉我们、在 PMID 电流超过 IINDPM 的情况下、bq25628是否通过 IINDPM 设置来限制 VBUS 输入电流。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMID 负载电流将不受 IC 限制。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    非常感谢您的反馈。 我了解到 IINDPM 不限制 PMID 电流、而仅通过输入电源限制电流。

    如果我的理解不正确、请提供建议。

    此致、