This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:有关 LMR36503 FMEA 的问题

Guru**** 2517360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298093/lmr36503-q1-questions-on-lmr36503-fmea

器件型号:LMR36503-Q1

您好!  

我的客户遇到了一些有关 TI LMR3650x 功能安全引 脚 FMA 文档的问题、以及我们的文档中未列出的引脚对引脚故障。

我们希望尝试并更好地了解文档中有关引脚对引脚故障和开路引脚故障的一些结果。  ‘我们关心的许多情况(下表中列出了故障会导致 潜在的器件损坏')。 请您进一步分析一下可能是什么样的? 例如、会有较大的漏电流流入引脚、或者 IC /外部电路过热。

 

另外还有许多引脚对引脚故障、由于它们不是相邻的引脚、因此未在您的文档中列出。 是否有可能对这些失败的结果进行评估?

谢谢。

克里斯蒂娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina。

    表中的所有 PIN FMEA 报告列表,请参阅下面,但不包括,请列出您的关注,我可以帮助。

    https://www.ti.com/lit/fs/snvaa01/snvaa01.pdf?ts = 1701320275174&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMR36503-Q1%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dpartmatches

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:  

    客户已经审阅了文档,他们需要更清楚地了解:

     ‘我们关心的许多情况(下表中列出了故障会导致 潜在的器件损坏')。 请您进一步分析一下可能是什么样的? 例如、会有较大的漏电流流入引脚、或者 IC /外部电路过热。

    上表也列出了他们关注的问题。  

    谢谢。

    克里斯蒂娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina。

    VCC 引脚开路将损坏,因为 VCC 用于内部逻辑电源电压。开路引导将无法打开 HS,因此器件将不工作,无输出。 如下所示。  

    大多数引脚短接至 VIN 会因引脚最大电压而导致损坏。

    损坏很容易发现,就像内部二极管损坏一样,可以测试从 Vin-SW, SW 到 GND 的二极管。  

    其他 B 级问题会影响功能,可以测试输出电压不工作或不稳定,甚至没有输出。

    埃莱娜