主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y、、 UNIFLASH
您好!
我们 手头有一个 MSP432E401Y EVM 板、我想知道我们是否可以将该板用作 USB->IIC 控制器、如果可以、可以在其中下载源代码或二进制文件?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们 手头有一个 MSP432E401Y EVM 板、我想知道我们是否可以将该板用作 USB->IIC 控制器、如果可以、可以在其中下载源代码或二进制文件?
谢谢。
请尝试执行以下步骤:
大家好、其他成员可以通过 MSP432E401Y EVM 连接 PMIC。
使用您的方法的前提条件是什么? 是否需要先下载引导加载程序?
您好!
我从 可扩展 PMIC 的 GUI 用户指南中了解到这一点、现在您告诉我它不受支持。


尊敬的 Louis:
我不知道您为什么无法成功加载 MSP432的固件。 如果您所尝试的步骤不起作用、我强烈建议您获取 TPS6594EVM -该 EVM 已在板上集成了 MSP432、该板已经预先加载了正确的固件、 因此、您只需插入 USB 电缆、即可与 GUI 进行通信。
遗憾的是、除了已经提出的建议外、我们无法通过任何其他方式帮助您调试 MSP432 EVM。
此致、
马特