This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:无法与堆栈中的6个 BQ79616进行通信

Guru**** 2604755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295050/bq79600-q1-unable-to-communicate-with-6-bq79616-in-a-stack

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好!  

我目前在使用 BQ79600作为桥接器件的堆叠中增加 BQ79616监测 IC 的数量时遇到问题。  我按照2.1和2.2节中的 BQ79600-Q1软件设计参考文档开始使用堆栈。 启动的唯一区别是我重新发送启动过程、直到我收到来自 OTP_ECC_DATAIN1-8寄存器的响应。 使用堆栈中的2、3、4和5个器件、我不会出现问题。 但是、添加第六个时、启动过程从 OTP_ECC_DATAIN1-8读取中获取响应、我无法完成启动。 我已经尝试取消从  OTP_ECC_DATAIN1-8 DLL 同步接收所有预期消息的要求、但这会导致下一个寄存器读取失败。 为什么这适用于5个器件、而不适用于6个器件? 是否 需要 OTP_ECC_DATAIN1-8虚拟读取?

谢谢。  

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我认为您没有收到响应的原因是第六个 BQ79616未设置为堆栈顶部。 假设你已经发送了一个写入命令来将第6个 IC 分配为堆栈的顶部、我建议确保 RX 在第6个 IC 上被上拉至 CVDD、并且堆栈5发送的 COMH 是由堆栈6的 COML 接收的。 如果堆栈6的 COML 与堆栈5的 COMH 相同、请发送这两个波形的图片。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我已验证我是否通过 SingleDeviceWrite 将第6个 IC 分配 给 COMM_CTRL、目标地址为0x06和数据为0x03、作为堆栈顶部。 我还验证了 Rx 被上拉至所有 BQ79616堆栈器件上的 CVDD、并且由堆栈5发送的 COMH 被连接到堆栈6的 COML。  

    下面是初始唤醒 ping 和以下消息的屏幕截图。

    以下是唤醒 ping 后的放大图像。 它由一个数据帧(白点)、后跟重复的30个脉冲(红点)和一个90个脉冲(棕色)组成。  

    上面带有白点的屏幕截图放大了下面。  

    如果我可以提供任何其他信息、请告诉我。  

    谢谢。  

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如何为器件供电? 接收到 WAKE Ping 信号时、第6个 IC 是否亮起? 第6架发电机的电源可能达到电流限制、导致设备无法解释命令/不响应命令。  

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件由12节串联锂离子电池供电。 进一步测试后、实际上第5和第6个 IC 不响应启动序列。 我已经在第5个 IC 上测量了 AVDD、它在接收到唤醒 ping 后没有在高达5V 的电压下加电。 我交换了 IC 的位置、它一直是第5和第6个位置 IC 没有被唤醒。 这是否意味着唤醒 ping 的传播出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 COM_P 和 COM_N 进入第4个 IC (IC 成功唤醒的情况)的屏幕截图。

    下面是 COM_P 和 COM_L 进入第5个 IC (它未被唤醒的情况)的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果 S4的唤醒 ping 传播到 S5、而 S6传播唤醒 ping 至 S6、AVDD 是上升到5V、还是 LDOIN 上升到6V 并持续2秒然后关闭、还是持续0V? 是否可以使用第二个电源为 S5和 S6供电、从而排除 IC 接收不到足够的电流? S4和 S5之间的菊花链导线是否使用新导线进行了更改?

    此致、

    大卫