This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:用于双向应用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297864/tps2663-use-for-bidirectional-application

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS1663

您好、先生/女士:

我们正在寻找 PD 3.1电源路径上的双向应用。

TPS2663是否可以支持此应用?

如果需要、您是否可以共享某个基准电路?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    请分享电压和电流要求。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal:

    我们需要48V/5A。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    TPS1663可按本应用手册中所示的方式使用、以进行双向电流控制。 我们尚未针对 TPS1663测试此配置。

    www.ti.com/.../slva948.pdf

    此致

    G·库纳尔