This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1025-Q1:PSpice 模型

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298659/lmg1025-q1-pspice-model

器件型号:LMG1025-Q1
主题中讨论的其他器件:LMG1020

对于 LMG1025、LMG1020 PSpice 模型位于产品页面。  LMG1025是否是 LMG1020的汽车版本?  它们是非常相似的裸片吗?  这两者在数据表中看起来非常相似、但有一些主要区别、是有计划构建 LMG1025模型、还是有我在将该模型与 LMG1025配合使用时需要注意的任何事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这些器件非常相似。 实际上、规格之间的很大差异实际上只是两种封装(一种是 BGA、一种是 SON)的不同电感的结果。 目前没有构建 LMG1025模型的计划、LMG1020模型应该就足够了。

    如果您在器件的绝对限制下运行(尤其是在时序方面)、您可能需要向某些引脚添加~1nH 的电感、以查看会发生什么情况。 如果您在5MHz 下工作、则可能不会产生明显的影响。

    谢谢。

    A·M·