This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2597:用作负载开关

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298045/tps2597-use-as-a-load-switch

器件型号:TPS2597

大家好!


我有一个关于 TPS2597的问题。

TPS2597是电子保险丝、但它是否可以像负载开关一样使用?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    负载开关与无电流限制保护的电子保险丝相同。 有哪些保护要求以及系统电压和电流额定值?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。
    系统额定电压和电流为12V/3-4A。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    如果您不需要电流限制、可以使用 LM73100器件。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您介绍产品

    TPS2597不适合用作负载开关?
    客户想知道 TPS2597是否可以用作负载开关。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    是的、TPS2597可以用作负载开关。

    此致

    G·库纳尔