This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:保护容差

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298443/bq28z620-protection-tolerances

器件型号:BQ28Z620

 过压/欠压、过充电、放电电 流等...应该有哪些容差?

我在数据表或 TRM 中找不到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    保护容差意味着 监测计可以触发保护需要多长时间? 如果是、电量监测计可能需要长达1秒来触发基于固件的保护功能。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    我的意思是 、如果过压保护设置为4300 mV、是否有一系列值可触发它+/-一定百分比?

    我假设不会在4300 mV 时准确触发、那么设计需要处理什么容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    请参见下方的。


    由于该器件将根据温度调整充电电压、因此将根据温度触发保护。  


    此致、
    何塞·库索