This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200 VDDCP 引脚无法达到12V、只能达到10V?为什么,

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298352/bq76200-bq76200-vddcp-pin-cannot-reach-12v-only-10v-why

器件型号:BQ76200

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、您好!

    这可能是由电荷泵/驱动器上的负载所致。 此数据表规格的测试条件是10nF 负载。 如果负载较大、电压可能会更低。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis:ó n

       测试方法:CP_EN 开启、DSG_EN 开启、CHG_EN 开启,CHG 和 DSG 负载开启开启开启,仅限 VDDCP 10.8V?为何选择,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei、您好!

    无论连接到每个引脚的仪器(示波器探头/DMM 探头)都将增加电荷泵的负载。 尤其是在将其添加到两个引脚时。

    但除此之外、数据表规格表明、其运行电压可低至9V。 因此、10V 并非例外。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙