This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:重负载下的 LLC 芯片故障。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28056, PFCLLCSREVM034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297820/ucc256404-llc-chip-failure-under-heavy-load

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC28056PFCLLCSREVM034

您好!

我将根据参考设计 PFCLLCSREVM034、设计一个具有 UCC256404的电源和一个具有 UCC28056的 PFC 前置级。

这是一个150W 输出功率设计、使用 Itacoil LCC 变压器、通过 UCC25640x 设计计算器4.0版进行计算。

现在、我无法使其正常工作、只要我输入超过~90W 的负载、UCC256404就会停止工作、没有 Rvcc 输出、也没有发生开关、芯片就会发生故障。

我注意到、负载下的 Vcc 上升至25V 或更高(使用变压器时、无负载的 Vcc 为18V)。

我对导致芯片故障的原因有点不知所措、您能给我一些提示吗?

当然、如果需要、我愿意提供更多有关设计和计算的详细信息。

此致、

用于 Joranalogan Audio Design 的 Wim Verheyen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wim:

    当控制器进入 FAULT 状态时、RVCC 将为零。  

    请查看以下应用手册中的调试指南、以查看触发了哪个故障。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaj7

    此致  

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我知道故障状态、RVCC 会持续零、例如发生过流等情况。

    我也读了 sluaaj7。

    我遇到的问题是芯片不会进入故障状态、只是死机。

    我注意到 MOSFET 的栅极信号尖峰、但在 TI 评估板上不会出现这些尖峰。

    此致、

    WIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了栅极信号的尖峰、我需要调整栅极电阻器、希望这可以解决问题。

    这些尖峰确实高于 HO 和 LO 引脚上的额定值。

    我在 slla385a 和 slua618a 中找到了更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    此致

    马尼坎塔