This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:传导发射

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297507/lm46002-conducted-emission

器件型号:LM46002

我们使用 LM46002设计了一个电路(请参考下图)并进行了传导发射测试。
通过打开 RT 线、500kHz 频段的开关频率在514kHz 时有1.39dB 的裕度、这是不够的。 如果可以通过更改电路常量进行响应、请提供支持。
有一个问题:由于500kHz 频带内缺少裕度、我更改了 RT 连接电阻器、电感器和输出端子电容、并将开关频率更改为1MHz 频带。 传导发射测试没有问题、但在进行浪涌测试时、LM46002会复位。 如果可能、也请检查此器件。

更改1MHz 切换时的整数更改细节:(RT:39k, L51:6.8uH, C66:47uF 或100uF, C67:47uF  或100uF)