This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:8S 和4S 电池组 CEDV

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298324/bq78350-r1a-cedv-for-8s-and-4s-battery-pack

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ4050BQ78350

大家好、我们将使用两种不同的 CEDV 电量计制作几个电池组:

- bq4050的4S 电池组

-用于8S 版本的 bq78350

它们都使用相同类型的电池、为了准备 GPC 的数据收集、我们准备了一个典型的4S2P 电池组、以在3个温度下使用两个不同的负载水平(正常和高电流)对6个电池放电。

一旦我得到结果,我是否也可以将它们用于8S 测量仪表?

谢谢

彼得罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pietro:

    您可以使用来自 GPC 的相同报告、因为它们本质上是相同的化学电池。 您只需考虑将电量监测计处理的是8S 告知 BQ78350。 我建议将监测计配置为根据一个电芯执行操作。 例如、根据最低电芯电压而不是根据 PACK 电压确定 EDV0点。  

    只要是相同的应用(负载分布)、您就可以使用相同的 GPC 报告。  

    此致、
    何塞·库索