This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:确定设计容量

Guru**** 2605865 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291112/bq34110-determine-design-capacity

器件型号:BQ34110

您好!

我正在使用 bq34110进行开发。 我希望从第一个周期开始具有准确的 SOC、该 SOC 由 FullChargedCapacity (FCC)计算得出。 如果我正确理解 TRM、我需要在开始时设置 Design Capacity (DC)。 在以下周期中、FCC 会更新直流、但仅使用固定的最大值

遗憾的是、电池的直流电阻并不清晰、具体取决于温度和放电电流。 在这方面,我有两个问题:

1) 1)应在什么条件下确定直流电?

2) 2) bq34110在计算更新的 FCC 和 SOC 时是否考虑了温度和放电电流?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    通常、设计容量设置为电池制造商提供的值、但也可以设置为放电速率下的标称容量。

    BQ34110是一款 CEDV 电量监测计、因此它会对大部分放电进行库仑计数、并使用 CEDV 系数在2个 EDV 点进行温度和负载调整。

    此致、

    怀亚特·凯勒