This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:最大占空比检查

Guru**** 2555170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298066/tps82130-max-duty-cycle-check

器件型号:TPS82130

您好!

我的客户设计要求如下:

输出电压:3.3V

输出电流:3A

该器件可以支持的最小输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TPS82130具有 针对最低压降的100%占空比特性、最大占空比/最小输入电压由以下公式决定。

    Vin (min)= VOUT (min)+ IOUT*RDP。

    RDP 通常为160m Ω、因此在3A 输出下、最小 VIN 为3.3+3*0.16=3.78V。