This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS564252:您好、我的设计最高可支持1.2V 电压、它缓慢降低、这可能是什么原因

Guru**** 2766245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297309/tps564252-hello-i-have-1-2v-max-with-my-design-and-it-slowly-goes-lower-what-could-be-the-cause

器件型号:TPS564252

好的、我已经在电路板上完成了5V 电源设计、但没有预期值。

有人知道原因是什么吗? 电源也非常缓慢加电、在达到1.2V 前超过5秒

谢谢

SYS 电源轨介于9.6和12.6V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noe:

    感谢您的联系。 我的同事 Bruce 将很快提供支持。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noe:

    感谢您的联系! 您能否分享有关终端设备、总体积和负载的信息? 我假设 Vin=9.6-12.6V、所需的 Vout 为5V。 但实际的 Vout 是1.2V、5秒 内缓慢上升、对吧? 如果我误解了、请纠正我。

    Vout 不符合预期。 您能提供 SW、IL、Vout 和 Vin 的波形吗? 您是否可以使用相同的条件来测试另一个电路板、以查看问题是否仍然存在? (__LW_AT__、连接到 EN 引脚)的 C48 μ F 电容是多少?

    此外、还有一些布局建议。 您可以参考以下用户指南布局。  

    1. GND 区域太小。
    2. SW 引脚到电感器的路径应宽而短、以减少寄生。
    3. FB 的面积应更小。

    请随时告诉我您更关心的问题。

    BRS

    吕小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    [报价 userid="580993" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297309/tps564252-hello-i-have-1-2v-max-with-my-design-and-it-slowly-goes-lower-what-could-be-the-cause/4924395 #4924395"]我假定 Vin=9.6-12.6V,所需的输出电压为5V。 但实际的 Vout 是1.2V、5秒 内缓慢上升、对吧? 如果我误解了、请更正我。

    正确。

    输出电压不符合预期。 那么、您能提供 SW、IL、Vout 和 Vin 的波形吗?

    我将尽快向您发送所有波形。

    ,您是否可以使用相同的条件来测试另一个板以确定问题是否仍然存在?

    我订购了2块电路板、两块电路板上是相同的

    (__LW_AT__,连接到 EN 引脚的 C48 μ F 电容是多少)?

    这是一个用于其 IC 的去耦电容、10uF、我已经测试了3.3V、如果它能为您提供帮助、一切都会正常进行。

    接地区域太小。

    我把它稍微大一点、但它连接在2个几乎与电路板尺寸相同的接地层、这是一个90x75mm 的电路板。
    该板是4层板。

    从 SW 引脚到电感器的路径应宽而短,以减少寄生。

    将改变这个、谢谢、

    FB 的面积应更小。

    我已将平面的尺寸减小到最小。

    谢谢您的帮助、当我找到示波器接受的 USB 驱动器时、我会向您发送所有波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noe:

    明白了! 有了波形后、让我们来检查它。

    BRS、

    吕小龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的老板希望我在 PCB 上进行更改、所以我不再使用这个 IC 了。

    我应该删除我的帖子或将其标记为已解决

    但仍然感谢您的帮助。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noe:

    感谢您的反馈。 请将其标记为已解决。 BTW、您下次计划使用哪款直流/直流转换器? 请告诉我们可以为您提供哪些帮助。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在这个 PCB 上我不会使用5V 电压轨、但下次我会使用一个电压轨、我会再次尝试使用这个电压轨、但布局要更好。

    谢谢、祝您愉快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Noe!

    祝你度过美好的一天!

    BRS

    卢西亚