您好!
我们正在计划 将 TLC5927 IC 用于我们的应用。 我想在数据表中说明 Vo 是什么意思。
根据建议的运行条件、Vo max=17V (下面附有 pic)

请参阅数据表第22页的下图、此处 Vo 是指通过输出引脚看到的 LED 正向压降后的电压。

这些电压是否相同?
这是否意味着我可以使用 V_LED = 24V、V_F=5V、n_led = 4 (4个 LED 串联、每个 Vf 为5V)、而 Vo = 24-4x5=4V?
根据上面的计算、我完全处于引脚输出电压的建议工作条件下。 这是真的吗?
谢谢!