This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:ILIM 引脚电路设计!!

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296385/lm5145-ilim-pin-circuit-design

器件型号:LM5145

大家好、

我们对 ILIM 引脚电路设计有疑问。 并需要 BU 对其进行澄清。

一般而言、我们始终可以测量 ILIM 引脚中的大负电压反馈、约为-1.XV。 请参阅下面中的波形。

因此、我们需要使用 RC 滤波器来降低该负 电压、以防损坏我们的芯片。

在我们的数据表中、我们仅在 Rdson 电流检测拓扑中使用了 RLIM 和 Clim。

我们能否将 RC 滤波器用于分流电阻器电流检测拓扑? 如何确定 C 值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    在死区时间内、降压转换器中始终预计 SW 节点上会出现负电压、低侧 MOSFET 将具有体二极管压降。

    这不会导致 IC 出现问题。 请注意、SW 具有-5V 20ns 规格、并且适用于 ILIM 感应 SW 节点、该节点不应该是问题。

    对于 RDSON 检测、有一项 CITIM 电容器建议。

    我认为您不应该使用额外的滤波、应该没问题。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    但对于 ILIM 引脚、绝对最大值为-1V、因此如果我们测得的负电压大于-1V、可以吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    就像 SW 节点一样、适用于瞬变小于20ns 的情况。

    另外、 示波器可能会拾取开关噪声、请确保在示波器探针上使用紧密的环路、以实现最准确的电压电平测量。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、

    是的、客户已经使用这种探针来测量电压。

    正如您提到的、对于小于20ns 的瞬态、过负电压应该没有问题。

    但您能否建议我们是否也具有 ILIM 引脚中的 SW 节点定义之类的规格?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    由于 ILIM 预计连接到 SW 进行 RDSON 检测、因此我们希望 ILIM 具有此容差。

    -奥兰多