This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069MM-2/NOPB - LM555CMX/NOPB 抗辐射干扰性能符合标准

Guru**** 2541250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297473/lm5069mm-2-nopb---lm555cmx-nopb-radiated-immunity-complaint

主题中讨论的其他器件:LM5069

您好!

 

你好!

 

我想询问 这两款 LM5069MM-2/NOPB - LM555CMX/NOPB 是否有任何方法可以验证这两款部件是否符合或测试

IEC60601-1-2 4.1、第8.10节中的表9。

 

我们目前正在测试设计、但在这些 2个频带(盒装)。

提前感谢您。

 此致、

罗萨利诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rosalino:

    感谢您联系我们。 我是否可以知道器件是否在这两个 频段下关闭? 栅极是否关闭? 您能否分享一下 EMI 图?  

    请 按照如下所示将10 Ω 串联电阻放置在 SENSE 和 VIN 路径中、并测试 EMI 性能。  

    在您的设计/原理图中、是否在靠近 VIN 引脚的位置放置陶瓷电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您花时间支持我解决这个 EMI 问题。

    LM5069通过 UVLO 引脚在这些频带关断(栅极关闭然后重启序列)。 该 DIS 网络连接到 LM5069的 UVLO 引脚、

    器件的热插拔连接的元件。

    我们在检测电阻上使用电阻分压器方法、不确定如何添加会影响配置的电流限制的10欧姆串联电阻。

    24V VIN 上还有陶瓷电容。

     

    再次感谢您。

    此致、

    罗萨利诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rosalino:

    感谢您的答复。 您能否 详细解释下一句话?  

    "LM5069在这些频带通过 UVLO 引脚关断(关断栅极、然后重新启动序列)。"

    我想了解这两个频段下的故障或关断机制。  

    您能否分享这两个频带的一些频率响应图?