This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130的输出问题

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287356/tps65130-the-output-issue-for-tps65130

器件型号:TPS65130

您好!

我们将 TPS65130用于5VDC 至+/-14V 设计、现在 故障率约为1/20、 通电时-14VDC 输出电压仅约为输出-3VDC、故障率约为1/20;

请参考下面的原理图并提供您对如何解决该问题的评论。 谢谢。

e2e.ti.com/.../1256.POWER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    如果您断开-14V 电源轨上的负载、该症状是否会消失?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    是的、这仍然可以、有时14V 电压大约为3V (-14V 是正常输出、14V 和-14V 不会同时下降)、因此我们不知道原理图是否有任何问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    1.您是否已检查过这是否是电路板组装问题?

    2.您可以在已测试的19个正常电路板之一上移动此问题 IC,并将一个正常 IC 从其中一个正常电路板移动到此问题电路板上。 这是我们所说的 ABA 测试、用于了解症状是否会跟随 IC 或电路板。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Patrick,

    我们使用下面左侧的 TPS65130、它不会发生-14V 输出问题、我们使用正确的 TPS65130、该问题仍然存在、因此我们考虑知道2015年后是否有裸片或技术设计的更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    让我在内部进行检查。 我想知道您测试的总 IC 是多少以及故障率是多少吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    如果您有任何改进、敬请告知、谢谢、我们的最终客户推动我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    我们的专家不在办公室、因此我将在明天更新标记信息。

    您是否 完成了我之前提到的 ABA 测试?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、问题出在器件、我们不知道最新器件为何出现此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    这种症状是否会在 NG IC 上完全重现? 我们的同事确认231AJXX 批次尚未收到任何客户退货。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这很 奇怪、在我们重新启动电源后、-14V 输出问题会正常、如果有任何 电容器或 电阻需要修改、请也检查原理图。

    e2e.ti.com/.../8130.POWER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    我是否可以知道 VPOS 和 VNEG 上的电流负载是多少? 似乎在为 LDO 供电。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这种情况下电流最大为20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    客户在为设备通电时是否观察到浪涌电流? 就我而言、如果在空载时输出电压需要斜升、那么可能的原因可能与过载有关。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我不明白"无负载、所以可能的原因可能与过载有关"的意思、我们没有负载、但过载在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    我的意思是、IC 上电时是否会产生浪涌电流。 我将20mA 理解为连续电流?

    Br

    帕特里克