This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:将映像文件编程到 bq27520、无错误

Guru**** 1123240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296441/bq27520-g4-programming-image-file-to-bq27520-without-error

器件型号:BQ27520-G4

当我们使用 Battery Management Studio (BMS)将映像文件(.srec)编程到 bq27520时、完成编程后、屏幕会显示"Operation executed successfully"。 BMS 是否执行了任何校验和来确保写入闪存的每个寄存器正确?  

Rgds

丹茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    创建黄金映像时会完成校验和、如果未正确完成、编程后会显示错误。

    您能否告诉我、在创建或编程黄金映像时是否看到相关错误?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您的答复。

    我遇到这样的情况、在闪存编程之后、闪存中的 FCC 值与 golden 文件中的值不同。

    我认为编程后屏幕显示"Operation executed successfully"。 我不确定。  

    BMS 是否在写入闪存后计算校验和、然后与映像文件(.srec)中的 Checksum 值进行比较?

    谢谢你。

    Rgds

    丹茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您参考的闪存中的 FCC 值吗?

    Full Charge Capacity 是由电量监测计计算的值、该电量监测计通常不是.srec 文件的一部分。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    立即了解。  

    BTW 在将映像写入闪存后、BMS 是否会读回写入闪存的数据并执行校验和计算以验证刷写是否良好?

    Rgds

    丹茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Danz:

    在 .srec 文件中、每一行的末尾有两位用于校验和计算。 在.srec 编程期间、每次写入参数时、都会进行校验和计算、以确认该值已正确写入。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您提供信息。

    Rgds

    丹茨