This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563207S:PSpice 建模问题。 可能与新手相关。

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294967/tps563207s-pspice-modelling-problem-possibly-newbie-related

器件型号:TPS563207S
主题中讨论的其他器件:TPS563207

大家好。 出于某种原因、当我在仿真中加电时、稳压器从不执行任何操作。 我认为仿真的其余部分看起来不错、因为您可以看到电流源的影响、有人 知道为什么稳压器从不尝试启动或做任何事情吗?

我想上传设计供社区查看、但我不是 PSpice 专家。 正在上传。 DSN 文件足够???

e2e.ti.com/.../DESIGN2.DSN

此致、

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    您的 PSpice 模型来源于什么? 我需要运行完整的项目。

       

    您是否试用过 TPS563207的 pspice 模型? 它与3207S 相同、可以按照下面的说明进行下载。   

    https://www.ti.com/product/TPS563207?keyMatch=TPS563207&tisearch=search-everything&usecase=GPN-ALT

    我已下载并运行它、看上去一切正常。 您还可以在运行 PSPICE 模型时共享错误消息、我将进行检查并提供建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7268.DESIGN2.DSNHi 很抱歉还会添加其他文件。  

    该模型来自我硬盘上的 PSpice TI 库。 可能已经过时了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Xueliang 将在明天检查您的问题并回答您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    请尝试运行下面的 PSpice 模型、检查是否正常?  谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xueliang。

    我无法理解如何成功导入新模型。 很抱歉、我不是 PSpice 专家。 您是否碰巧有导入新模型的教程?  

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,牛顿

    我手头没有教程。 下面是有关导入新模型的简要教程。

    1.将"Open"-找到项目文件夹并选择".opj files"。

    2.双击 Page1,然后运行。

    尽管该示例 不是 TPS563207 PSpice 模型、但导入操作是相同的。 此外,你可以在谷歌上搜索指南,其中有很多信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang:

    我希望您能看到另外一条消息。  

    感谢您教我导入模型。

    该模型现在运行得更好。 但是、 FB 引脚似乎无法正常工作。 我试着把 R4的值改为31.55k 。 经过这一改变后、输出电压保持在1.05V、而我的计算表明、应该将输出电压更改为大约3.3V 输出电压。

    在该模型中、FB 引脚是否有问题?

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使电路看起来如此好、但它仍然在输出上输出1.05V、这是没有道理的...

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    它是否与添加的 I1相关? 我怀疑 IC 处于过流状态、这可能会导致 Vout 低于目标 Vout。 您可以检查 Iout 是否大于3A (最大输出电流)。 下面是我的原理图和仿真结果、我只更改了反馈电阻器和 Rload、Vout 看起来很好。 如果您有任何问题、请将问题波形上传到分析、谢谢!  

    放大波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang:

    很抱歉、我仍未完全 理解使用 PSpice 的正确方法。 按照上面的说明、新模型似乎不可用于 其他电路、但在您指出的下载中随附的示例电路中似乎工作正常。

    好消息是、我在修改采样电路之后终于获得了预期的结果。

    我不知道 昨天发生了什么,但我现在似乎使它运作良好。

    有趣的是、您提到了电流限制。 我不确定、直到我能够最终运行仿真才能完成。 在短时间内、电流源被激活并从输出端吸收500mA、但这与3R3欧姆电阻器并联...在电流源被激活期间、大约1.5A 输出。

    正如您在下图中看到的、我仅处于输出为1.5A 的部件电流限制状态。 请参阅下面的屏幕截图。 I (L1:1) max=略低于3A 电流限值。 此外、我的 Vout 也非常接近我所需的3.3V 电压。

    电压环路工作正常。 这个电流对于我的应用来说足够了!

    感谢您的指导、我现在相信此电路将非常适合我的应用。  

    感谢您的帮助和耐心!!!

    此致、

    凯文